Cambia lingua :

Il programma chainflex®® offre il cavo bus giusto per ogni esigenza
Eccellenti proprietà di trasmissione e lunga durata con estrema mobilità: questi sono i requisiti che i costruttori di macchine e gli specialisti dell'automazione impongono ai sistemi di cablaggio con cavi flessibili. Anche le reti ad alte prestazioni per Ethernet a 10 Gigabit/s devono soddisfare questi requisiti in Industrial Ethernet. igus® e Telegärtner hanno messo insieme una soluzione di cablaggio che supera anche i test più difficili con riserve pratiche. La combinazione di cavo chainflex® e connettori MFP8 RJ45 offre eccezionali proprietà di trasmissione anche dopo milioni di movimenti.
I singoli componenti di una linea di cablaggio vengono testati dai produttori nel laboratorio di prova in conformità alle norme. Per garantire che l'utente possa essere sicuro che la soluzione pronta all'uso funzionerà in modo affidabile a lungo termine, deve anche essere sottoposta a severi test pratici. Ciò vale in particolare per le soluzioni con cavi flessibili esposti a carichi meccanici elevati.
igus® Per questo motivo, le aziende tedesche e Telegärtner hanno unito le forze e hanno testato in modo completo varie soluzioni di cablaggio preassemblate nei laboratori di entrambe le aziende. L'attenzione si è concentrata su soluzioni di prodotto con conduttori altamente flessibili per applicazioni Ethernet e PROFINET, che vengono sempre più utilizzate in quasi tutti i settori della tecnologia di automazione in cui grandi quantità di dati devono essere trasmesse in modo rapido e affidabile.

Quando i cavi Ethernet vengono utilizzati in applicazioni in movimento nella catena energetica nella tecnologia dell'automazione, vengono richiesti elevati requisiti in termini di durata utile e resilienza.
chainflex®Sviluppati per applicazioni flessibili
I cavi chainflex® di igus® sono stati sviluppati da zero per l'impiego in sistemi di catene portacavi in movimento e hanno dato prova di sé in un'ampia gamma di applicazioni. Tra gli altri, è stato testato il cavo Cat. 6A CFBUS.050 con guaina esterna in TPE, in cui gli elementi del cavo sono intrecciati con una lunghezza del passo particolarmente corta. La schermatura complessiva precisa e molto strettamente intrecciata e le quattro coppie di schermature forniscono una protezione affidabile e duratura contro le interferenze elettriche esterne. chainflex®Sono stati testati anche i cavi bus con guaina in PVC e PUR.

I connettori MFP8 RJ45 di Telegärtner possono essere assemblati sul campo e offrono un contatto affidabile con penetrazione degli elementi di contatto.
Connettori con speciale contatto dei fili
I connettori modulari RJ45 della serie MFP8 di Telegärtner sono caratterizzati da un contatto dei fili innovativo e particolarmente affidabile. I singoli fili di un cavo vengono forati durante l'imbracatura. La speciale tecnologia di perforazione garantisce una connessione particolarmente stabile con valori di trasmissione eccezionali. Il connettore può essere assemblato sul campo e può essere installato in loco senza utensili speciali, anche in spazi ristretti. I fili vengono fissati in modo affidabile nelle camere appositamente dimensionate senza spazi vuoti, garantendo una connessione stabile e ad accoppiamento di forza con una trasmissione ottimale del segnale.
L'innovativa tecnologia "Insulation Piercing Contact" (IPC) utilizzata da Telegärtner per diametri di filo che un connettore a crimpare RJ45 standard non può ospitare non solo ha dimostrato la sua efficacia nelle applicazioni industriali, ma garantisce anche un contatto permanentemente affidabile nelle reti di cavi per telecomunicazioni e nei cavi patch IT di alta qualità. Con la tecnologia IPC, i fili sottili di un conduttore flessibile non vengono semplicemente serrati tra due connettori a spostamento di isolamento (IDC) come con le tecnologie convenzionali, ma vengono penetrati in modo definito in tre punti spazialmente sfalsati. Questa tecnologia pionieristica offre un contatto stabile e duraturo, eccezionale, e una sicurezza aggiuntiva in caso di carichi di trazione che nella pratica non sempre possono essere evitati.

Test di resistenza: i cavi assemblati hanno dovuto completare più di un milione di doppi colpi. A questo sono seguiti test elettrici completi.
Test completi ben oltre lo stato fieristico dello standard
Per i test, igus® e Telegärtner hanno concordato una suddivisione dei compiti chiaramente definita. Il laboratorio igus® è specializzato in test di carico con movimento meccanico in applicazioni reali. Fino a 700 test vengono eseguiti ininterrottamente in parallelo su un'area di 2.750 m². Il laboratorio Telegärtner è uno dei laboratori di misurazione e collaudo tecnologicamente all'avanguardia per misurazioni ad alta frequenza su connettori e cablaggi preassemblati. Il fulcro è il set-up di misurazione re-embedded in tempo reale sviluppato da Telegärtner, che registra i parametri rilevanti non uno dopo l'altro ma simultaneamente in tempo reale ed è molto più accurato di quanto richiesto dalla serie internazionale di standard IEC 60512 per la tecnologia di misurazione. Gli adattatori di misurazione Telegärtner sono quindi spesso utilizzati dai principali laboratori di misurazione indipendenti.
Entrambe le aziende sono state pioniere nei test di cablaggi industriali altamente flessibili. La versione attuale della norma EN 60352 definisce solo specifiche di misurazione per cavi con conduttori solidi a filo singolo e filo flessibile a sette fili. Non ci sono specifiche di misurazione per i cavi con conduttori a 19 fili altamente flessibili richiesti nella tecnologia di automazione. La combinazione all'avanguardia di tale filo flessibile di categoria 6 e 6A e connettori innovativi con tecnologia IPC è una tecnologia pionieristica che è in anticipo sullo stato di standardizzazione della fiera.
Procedura di prova pratica
I cavi preassemblati sono stati sottoposti ai movimenti lineari tipici delle catene portacavi con oltre un milione di doppie corse. I parametri di trasmissione dei sistemi di cablaggio sottoposti a questa sollecitazione sono stati quindi misurati secondo le severe specifiche Cat.6A fino a 500 MHz secondo ISO/IEC 11801. È stata verificata un'eccellente qualità di trasmissione per tutti i campioni di prova. Non sono stati riscontrati difetti né all'interno del cavo né nella connessione al connettore. I test distruttivi finali sui pezzi lavorati, in cui le connessioni sono state stampate con resina da colata e rettificate per l'esame microscopico, hanno mostrato un modello di contatto perfetto: il contatto era ancora completo, il fissaggio era saldo e affidabile come all'inizio e non è stato rilevato alcun gioco nelle camere di connessione del connettore. Sulla base dei risultati dei test con movimenti lineari in fiera, è stato eseguito anche un test di torsione con +/- 180 °/m per simulare le tipiche sequenze di movimento per applicazioni robotiche. Qui sono richiesti cavi con una progettazione diversa per soddisfare anche i requisiti speciali più esigenti della robotica.
Risultato: ideale per Ethernet e Profinet
Nel complesso, i risultati dei test dimostrano che la combinazione di connettori MFP8 e cavo bus chainflex®® è particolarmente adatta per garantire la massima affidabilità in sistemi di cavi per la tecnologia di automazione altamente flessibili e per garantire connessioni Ethernet anche alle massime velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbit/s. Anche dopo diversi milioni di doppi passaggi, le soluzioni di cablaggio testate non hanno mostrato alcuna usura riconoscibile e nessuna compromissione della trasmissione del segnale. Ciò è stato confermato anche da altre serie di test. I cavi preassemblati sono quindi pienamente conformi alle importanti categorie 6 e 6A per Ethernet. Anche con i requisiti inferiori della categoria 5, che svolgono un ruolo importante nelle applicazioni Profinet, i cavi chainflex®® con connettori MFP8 di Telegärtner offrono un'affidabilità eccezionale.
Puoi trovare altre applicazioni interessanti da una vasta gamma di settori, nonché il nostro concorso vettoriale qui:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h