Le guide lineari drylin® W sono leggere e robuste grazie alla costruzione in alluminio, e garantiscono scorrimenti fluidi anche nell'utilizzo con carichi piuttosto pesanti: i materiali plastici di cui sono composti gli elementi scorrevoli assorbono le vibrazioni e mantengono il movimento silenzioso. Se oltre a queste caratteristiche si considerano la compattezza del sistema e la sua facilità di assemblaggio, ecco spiegato perchè le guide lineari drylin® W sono scelte da produttori e semplici utenti per la costruzione di camera slider. Nelle prossime righe troverete una descrizione dettagliata di questo prodotto e alcune idee su come utilizzarlo al meglio. Clicca perconfigurare e ordinare la tua guida lineare.
Posso acquistare i camera slider anche se non ho partita IVA?
Purtroppo non siamo in grado di evadere ordini di privati; per l'evasione dobbiamo essere in possesso della vostra P. IVA. Se non siete titolari di partita IVA vi consigliamo di rivolgervi ai rivenditori che trattano questo prodotto.
Come posso effettuare il pagamento?
il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario al ricevimento dell'ordine; dopo aver ricevuto l'ordine invieremo mail con conferma ed importo del pagamento comprensivo di IVA & trasporto.L'ordine sarà evaso dopo aver ricevuto copia contabile del Bonifico.
Quali sono le modalità di trasporto selezionabili?
il trasporto sarà effettuato tramite corriere (GLS o UPS) con addebito in fattura.
E’ possibile ricevere le slitte già motorizzate?
nel nostro range di produzione rientrano unicamente motori passo passo, che per essere azionati necessitano di relativo controller, trasformatore, plc-computer, software e programmazione che non sono di nostra fornitura.
Qual è la lunghezza massima delle rotaie?
Le rotaie possono essere fornite in qualunque lunghezza inferiore a 4 mt, il cliente ci deve indicare la lunghezza espressa in mm ed eventualmente l'intestazione della stessa ( quota dal bordo rotaia all'interasse del 1° foro).
E’ possibile ricevere rotaie con fori da 3/8 di pollice?
Le nostre rotaie e pattini standard sono sprovvisti di queste lavorazioni, queste forature possono essere realizzare da voi oppure nel nostro laboratorio con costi da valutare e tempistica non inferiore ai 10 giorni.
Si possono prevedere sistemi di bloccaggio manuale della slitta?
esiste la possibilità di aggiungere al carrello un bloccaggio manuale, aggiungendo al codice del carrello il suffisso -HKA. Tale accessorio comporta un aumento del prezzo del carrello.
E’ possibile allestire il carrello con pattini a gioco registrabile?
Sì, è possibile allestire la guida lineare con pattini a gioco registrabile. Tale configurazione comporta un aumento del prezzo del carrello.
E’ possibile richiedere elementi di fine corsa come bulloni o piastre di fermo?
No, non abbiamo a catalogo elementi di fine corsa da installare sul profilo.
1. Frizione regolabile La frizione permette di regolare la velocità di scorrimento del camera slider, per riprese sempre fluide e senza intoppi
2. Silenziosità. Sempre Le guide con parti in plastica sono migliori di quelle in metallo, grazie alla loro capacità di ridurre gli attriti ed assorbire le vibrazioni
3. Nessuna lubrificazione Le plastiche da noi utilizzate incorporano nelle microcellette di cui sono composte tutto il lubrificante necessario per scorrimenti fluidi e silenziosi
4. Modularità totale Il sistema Drylin® è composto da un gran numero di accessori con cui potrete personalizzare il vostro slider
5. Usura lenta e progressiva A differenza delle guide con elementi in metallo e rivestimento in PTFE o Teflon, le nostre parti scorrevoli di Drylin® sono utilizzabili anche dopo numerosi graffi
6. Distanza più ampia tra i binari Questa caratteristica garantisce maggiore stabilità e scorrevolezza, anche per sistemi di peso piuttosto elevato
7. Da 10cm a 3 metri di lunghezza La lunghezza del binario può essere facilmente selezionata grazie al configuratore online, per rispondere a tutte le esigenze di videomaking
Utilizza i semplici strumenti online igus® per configurare e ordinare la tua slitta drylin. E se hai dubbi o difficoltà contattaci direttamente all'indirizzo che trovi nella barra laterale.
igus® Contatti+39-039-5906-1e-mail a igus®
myigus myCatalogCatalogo on-lineNovità 2013Biblioteca 3D CADScelta del sistema lineare DryLin®Esempi applicativiE-mail all´ esperto DryLin®Perchè DryLin®Richiesta d´offerta/ordineModulo di richiesta rapidaRichiesta alberoRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/CampioniDownload
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati