Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Presse

Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale?
Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui.
Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax!
 
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media?

Comunicati stampa per settore

Aziende Automazione a basso costo
Catene portacavi / cavi manus® / vector®
Cuscinetti / Cuscinetti a sfera / Guide lineari Tutti
Dalla Scozia, un dispositivo di ispezione offshore vince il manus award 201918/04/2019

La giuria premia l'utilizzo dei polimeri ad alte prestazioni in un sistema di pulizia e di ispezione di tubi subacquei ToolTec, il costruttore di macchine scozzese, può esultare: il suo dispositivo di ispezione offshore è il vincitore del manus award 2019: una distinzione che igus, lo specialista in motion plastics, conferisce per la nona volta, per premiare all'utilizzo creativo di cuscinetti in materie plastiche ad alte prestazioni. Il secondo posto è andato a un catamarano sospeso mentre un ingegnoso sistema di assistenza alla guida per persone con mobilità ridotta si aggiudica il terzo posto.

Alla rierca di applicazioni audaci…concorso per sistemi catene portacavi21/12/2017

Il vector award giunge alla sesta edizione

Vi siete mai chiesti in che modo energia e dati arrivino in sicurezza al braccio prensile di un robot industriale? O com'è possibile che le gru STS presenti nello scalo per container funzionino per anni quasi 24 ore su 24 a prova di guasto? Oppure in che modo le immagini di videocamere su carrelli mobili ad alta velocità possano essere trasmesse per centinaia di metri senza interruzioni e senza vibrazioni? La risposta a tutte queste diverse sfide la offrono i sistemi per catene portacavi. Per trovare le applicazioni più innovative e coraggiose del mondo lo specialista in motion plastics igus promuove ogni due anni il vector award per il quale al Motek 2017 è stato dato il calcio d'inizio.

manus 2017: il concorso internazionale per applicazioni che utilizzano cuscinetti a strisciamento è giunto all'8° edizione13/12/2016

Prende il via la fase di candidatura al concorso che premia le soluzioni più interessanti con cuscinetti a strisciamento in polimeri

Ecco nuovamente un'occasione per aziende e sviluppatori di partecipare al concorso internazionale manus. Che si tratti di applicazioni in serie per l'industria o di pezzi singoli, tutti possono cercare di vincere presentando un'applicazione che preveda l'impiego di cuscinetti a strisciamento in polimeri. I vincitori saranno premiati durante la fiera di Hannover 2017 con premi in denaro fino a 5.000 Euro.

Il robot heavy duty per piattaforme di estrazione vince la medaglia d'oro vector 201604/07/2016

Robotic Drilling Systems è stata premiata alla fiera di Hannover per la più spettacolare applicazione di una catena portacavi

Corse rapide, condizioni ambientali avverse, rotazioni vertiginose: ogni due anni igus GmbH assegna il vector award per premiare applicazioni di sistemi di catene portacavi particolarmente interessanti. Quest'anno la medaglia d'oro vector è stata vinta dall'azienda norvegese Robotic Drilling Systems che monta nei suoi robot diversi sistemi di catene portacavi dello specialista in motion plastics igus in spazi costruttivi estremamente ridotti.

L'umanoide igus vince il primo RoboCup Design Award09/02/2016

Un progetto congiunto, che coinvolge l'Università di Bonn e igus, l'esperto in materiali plastici con sede a Colonia, ha positivamente colpito i giudici nella città cinese di Hefei

Il team 'NimBro' dell'Università di Bonn e dello specialista in "motion plastics" igus ha conquistato il premio RoboCup Design Award. I due partner hanno lavorato fianco a fianco per sviluppare un umanoide calciatore che viene protetto in caduta grazie ad elementi esterni resistenti all'abrasione. Non solo, è anche in grado di rialzarsi autonomamente. Una delle molte aree nelle quali l'umanoide ha stupito i giudici della competizione è stata l'interazione con gli umani. Questa vittoria segue il successo conquistato dalla partnership durante la RoboCup Football World Cup nel 2012.

Suggestive applicazioni premiate al manus 201515/06/2015

I tre vincitori sono stati scelti tra i 467 iscritti provenienti da 34 diversi paesi

Alla scorsa fiera di Hannover sono stati premiati i vincitori del settimo concorso manus. Numerosi i progettisti e gli utenti di tutto il mondo, partecipanti con le loro applicazioni con cuscinetti in polimero.
Il manus d'oro è stato assegnato a Jan-Philipp Kobler dell'Università Leibniz di Hannover, dove è stato sviluppato un sistema per il trattamento chirurgico della sordità. Un premio speciale è stato assegnato alla società ATS ELGI da India, che utilizza cuscinetti in tecnopolimero esenti da lubrificazione nei sui impianti di auto-lavaggio.

2015 manus: Alla ricerca di innovative applicazioni con cuscinetti in polimeri05/02/2015

Il concorso internazionale per applicazioni con cuscinetti in polimeri è giunto alla settima edizione e ora sono aperte le iscrizioni.

A per anemometro, B per bici e veicoli ibridi, C per cerniere per coperchio ... scorrendo l'intero alfabeto, sono oltre 400 le applicazioni che hanno gareggiato per il concorso manus 2013. Il movimento è la caratteristica che accomuna tutte queste macchine e attrezzature - ed è proprio qui che vengono utilizzati i cuscinetti a strisciamento esenti da lubrificazione. La settimana edizione del concorso (manus 2015) ha ufficialmente aperto le iscrizioni; sarà possibile inviarle fino al 20 febbraio 2015. La competizione è aperta ad applicazioni innovative e coraggiose con cuscinetti in polimeri. Sono in palio premi in denaro fino a Euro 5.000 e le applicazioni vincitrici saranno premiate alla prossima Fiera di Hannover 2015.

437 idee supportate da cuscinetti autolubrificanti18/06/2013

Record di candidature per la sesta edizione del concorso "manus"

La giuria che ogni due anni designa i vincitori del concorso sponsorizzato da igus, in questa edizione del "manus" ha avuto da fare come non mai: scegliere tra 437 idee innovative per l'applicazione di cuscinetti a strisciamento in materiale plastico ed esenti da lubrificazione è stato tutt'altro che facile per gli esperti e scienziati chiamati a giudicare. I risultati sono stati presentati alla fiera di Hannover. Per la sesta volta si trattava di trovare delle idee innovative per applicazioni con cuscinetti in materiale plastico autolubrificanti ed esenti da manutenzione che si distinguessero per creatività ed efficienza tecnica e/o economica.

Uno stand in movimento vale un record assoluto alla igus GmbH16/04/2013

Alla fiera di Hannover del 2013 i visitatori dello stand igus hanno avuto occasione di convincersi di persona della varietà e versatilità di "motion plastics"

La igus GmbH, leader mondiale nel campo delle catene portacavi e cuscinetti a strisciamento in tecnopolimero, fa un bilancio positivo della presenza di quest'anno alla fiera di Hannover. Il numero di visitatori registrati accorsi, tra l'8 e il 12 aprile, allo stand igus (450 m2) nel padiglione 17 per informarsi sulle 134 novità fra catene portacavi e cuscinetti a strisciamento ha fatto registrare un'impennata del 40% rispetto all'anno precedente.

Il concorso per cuscinetti a strisciamento in materiale plastico "manus" arriva alla sua sesta edizione13/12/2012

Per la sesta volta ha preso il via il concorso “manus” per applicazioni che utilizzano cuscinetti a strisciamento in materiale plastico. La competizione è indetta ogni due anni, a partire dal 2003, dalla igus GmbH di Colonia, azienda specializzata nello sviluppo di materiali plastici e nella produzione di cuscinetti. Progettisti creativi di tutto il mondo sono invitati a presentare i loro contributi al concorso. Il “manus“ è una iniziativa della igus di Colonia e di alcuni partner scientifici quali fra l'altro l'Istituto per i materiali compositi (Institut für Verbundwerkstoffe) di Kaiserslautern e la Fachhochschule Köln. In occasione dell'ultima edizione di due anni fa erano pervenute oltre 300 candidature da 28 Paesi, in parte anche molto spettacolari.

Catene portacavi per tutto il mondo07/06/2012

162 candidati provenienti da 27 Paesi hanno preso parte al "vector award"

Nell'ambito della fiera di Hannover, la igus GmbH di Colonia, azienda leader nella progettazione e costruzione di sistemi per catene portacavi completi di cavi ed accessori, ha reso noti i risultati della terza edizione del concorso mondiale "vector award".

La giuria era composta fra gli altri da rappresentanti dell'associazione specialistica per l'automazione (Fachverband Automation) in seno all'associazione centrale dell'industria elettrotecnica ed elettronica (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie - ZVEI), del laboratorio di macchine utensili (Werkzeugmaschinenlabor - WZL), del politecnico (RWTH) di Aquisgrana e del TÜV Rheinland (organismo leader nella certificazione di servizi, prodotti e sistemi di gestione). I vincitori sono stati decretati nel quadro di una cerimonia di premiazione. Il "vector award" è stato ufficialmente patrocinato dalla Robotation Academy della fiera di Hannover.

Terza edizione del concorso internazionale per catene portacavi01/11/2011

La igus GmbH di Colonia, azienda leader nel campo dei sistemi per catene portacavi, dà il via alla terza edizione del concorso "vector award“. L'obiettivo anche questa volta è quello di trovare delle "coraggiose" applicazioni per sistemi per catene portacavi. Il termine per la partecipazione è il 28 febbraio 2012. La premiazione è prevista allo stand igus nel corso della fiera di Hannover (23 - 27 aprile 2012). A patronare il "vector award" è la Robotation Academy della Fiera di Hannover.

Un mondo che non ha bisogno di lubrificazione01/06/2011

Concorso per cuscinetti in tecnopolimeri "manus" esteso adesso a tutto il mondo05/10/2010