Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Presse

Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale?
Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui.
Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax!
 
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media?

Comunicati stampa per settore

Aziende Automazione a basso costo
Catene portacavi / cavi manus® / vector®
Cuscinetti / Cuscinetti a sfera / Guide lineari Tutti
Nuove madreviti in tecnopolimero igus: una tecnologia esente da lubrificazione per spostare carichi elevati29/10/2020

Le madreviti dryspin per applicazioni con carichi pesanti sono resistenti all'usura e sostituiscono in modo economico le viti a ricircolo di sfere Plastica e carichi elevati? Con questa madrevite dalla struttura innovativa, igus dimostra che la combinazione funziona. La madrevite in polimero dryspin JGRM è stampata ad iniezione e offre un'alternativa economica alle madreviti a ricircolo di sfere. Grazie alla sua struttura innovativa, è in grado di spostare carichi elevati senza l'aggiunta di lubrificanti e senza segni di usura. Per i carichi assiali più elevati, è stata sviluppata una madrevite "versione heavy duty" con una piastra in acciaio inossidabile.

Veloci e senza lubrificazione: nuovi rulli di guida xiros per gli impianti di etichettatura08/10/2020

Essendo fino a 48% più leggero e opponendo fino a 42% meno resistenza, il nuovo rullo di guida con cuscinetti a sfere in polimero permette di ridurre peso e inerzia. Negli impianti di lavorazione sleeve o nelle etichettatrici industriali, guidano pellicole o etichette: rulli di guida con cuscinetti a sfere. Rispetto alle più comuni versioni in alluminio anodizzato chiaro, con il suo colore nero, il nuovo rullo di guida igus - appositamente sviluppato per le tecnologie dell'imballaggio e dell'etichettatura - non passa inosservato. Il sistema - fornito pronto per l'installazione - non convince solo per la sua particolarità estetica ma anche per le sue prestazioni tecniche. Si compone di tubi in alluminio anodizzato nero con cuscinetti a sfere xiros, esenti da manutenzione.

Quando l'industria si mette al servizio del settore dell'arredamento: guide lineari drylin per estrazioni scorrevoli03/09/2020

Le guide lineari esenti da lubrificazione di igus permettono di ricavare maggiore spazio contenitivo nelle realizzazioni di falegnameria Uno sguardo veloce ai mobili realizzati dagli apprendisti falegnami di Bergisch Gladbach (Germania) mostra che il design industriale combinato con un look scandinavo permette di realizzare pezzi unici, con delle caratteristiche eccezionali sia dal punto di vista estetico che funzionale. Questo grazie alle guide lineari drylin esenti da lubrificazione che hanno già dimostrato le loro qualità in ambito industriale. Queste guide non richiedono manutenzione e rendono possibili e agevoli tutti i movimenti scorrevoli in un comodino: dallo scorrimento di una parte del corpo del mobile all'estrazione di un piano scorrevole.

Nuovo materiale SLS igus, componenti soggetti a usura con capacita di dissipare le cariche elettrostatiche stampati in 3D28/05/2020

Il materiale iglidur I8-ESD esente da lubrificazione consente di realizzare, con costi contenuti, componenti speciali resistenti a l'usura, senza minimo d'ordine

Per una produzione sicura nell'industria elettronica e dei semiconduttori sono richiesti componenti che offrono proprietà di dissipazione elettrostatica. Infatti, basta una lieve scarica elettrica per danneggiare costose serie di produzione. Affinché l'utilizzatore possa realizzare - in modo flessibile ed economico - i propri componenti soggetti a usura con proprietà ESD, igus ha sviluppato un nuovo materiale per il processo SLS. I componenti speciali esenti da lubrificazione in iglidur I8-ESD vengono stampati e spediti nell'arco di tre giorni.


5 volte intelligente: igus lancia la prima serie di cuscinetti intelligenti, disponibili a catalogo.28/05/2020

I cuscinetti isense monitorano il proprio stato di usura e prevengono fermi macchina improvvisi.

Dopo aver introdotto un prototipo l'anno scorso, igus ha sviluppato la prima serie di cuscinetti isense per la manutenzione predittiva, in cinque materiali iglidur. Nell'industria alimentare, nelle macchine tessili, nei carrelli elevatori o nelle macchine edili e in molte altre applicazioni, i nuovi cuscinetti isense offrono all'utilizzatore una soluzione ottimizzata in termini di resistenza all'abrasione, assenza di lubrificazione oltre alla funzione di avvertire l'utente in merito al proprio stato di usura. Così è possibile pianificare per tempo gli interventi di manutenzione, evitando fermi macchina.


Negli spazi più ridotti, scorrimenti a prova di usura con il rivestimento superficiale in tribopolimero iglidur di igus26/03/2020

Grazie ad uno speciale trattamento di coating con le triboplastiche iglidur, è possibile ottenere componenti metallici con superfici prive di attrito.

igus ha sviluppato tre nuovi materiali - ottimizzati in termini di attrito e usura - per il rivestimento superficiale di componenti metallici quali lamiere, valvole o alberi per garantire scorrimenti fluidi, senza lubrificazione né manutenzione, in spazi ridotti. Gli utilizzatori che non hanno spazio per installare un cuscinetto possono ricorrere a questo tipo di soluzione, resistente all'usura, compatta ed economica.


Più grandi, più robusti, più veloci: prestazioni da record per i portali igus06/03/2020

Con i portali cartesiani drylin esenti da lubrificazione, automatizzare i processi è facile e conveniente

Funzionamento semplice, preciso e veloce: ecco le caratteristiche dei robot cartesiani che si diffondono sempre più per automatizzare mansioni di tipo pick & place, su linee di smistamento oppure anche nella tecnologia medica. igus continua ad ampliare la sua gamma di portali e ha sviluppato due nuove versioni, lineare e tri assiale, per spazi di lavoro maggiori. Con questi due nuovi sistemi gli utenti possono spostare fino a cinque chilogrammi. Entrambi i portali sono disponibili direttamente a magazzino. I portali, senza minimo d'ordine, si possono personalizzare in base all'applicazione specifica del cliente.

Tanto movimento in poco spazio con la ralla ultra compatto di igus05/12/2019

Nuova serie di ralle per tavole girevoli PRT-04: 60 % più leggero e 50 % più compatto Garantire movimenti rotatori fluidi in poco spazio: ecco il compito dei giunti asso-radiali nelle più svariate applicazioni : dalla scenotecnica fino alla regolazione dei pannelli di controllo passando dai più diversi sistemi automatizzati. Ed è proprio per questi spazi d'installazione molto ridotti, che igus ha sviluppato una nuova serie di cuscinetti per tavole girevoli per carichi medi. Grazie all'utilizzo di polimeri ad alte prestazioni queste ralle non solo sono esenti da manutenzione e particolarmente resistenti all'usura, ma sono anche il 50 % più piccole in altezza e il 60 % più leggere. E permette anche all'utente di risparmiare sui costi.

iglidur Q2E: niente più lubrificazione nei veicoli heavy duty07/11/2019

Il nuovo cuscinetto resiste a carichi molto alti; nei test anche fino a 130 Mpa. Nelle macchine da costruzione, nei mezzi agricoli o nei camion ma anche negli impianti offshore, i cuscinetti sono sottoposti a condizioni estreme, in particolare a carichi spesso molto elevati. Ed è proprio per questo tipo di applicazione che igus ha sviluppato e perfezionato il cuscinetto bicomponente autolubrificante iglidur Q2E. Il materiale iglidur Q2, testato, conferisce al cuscinetto un'elevata resistenza all'usura, mentre il guscio in polimero duro serve per dare resistenza nelle applicazioni con carichi pesanti.

Puliti, sicuri, rilevabili: nuovi polimeri igus per il contatto con gli alimenti10/10/2019

Per alcuni suoi cuscinetti e snodi sferici, lo specialista in motion plastics impiega materiali rilevabili sia visivamente che magneticamente Resistenza ai liquidi, agli agenti chimici e alla corrosione e assenza di lubrificazione: ecco le caratteristiche che devono avere i componenti delle macchine del settore alimentare. igus ha sviluppato due nuovi materiali rilevabili per permettere agli utenti di individuare velocemente eventuali frammenti di un componente danneggiato all'interno di un impianto: i cuscinetti e gli snodi sferici realizzati in iglidur FC180 e in igumid FC vengono rilevati nelle inspezioni visive e al metaldetector. I materiali sono conformi FDA e soddisfano i requisiti del regolamento UE10/2011. Possono così essere utilizzati nelle macchine e negli impianti del settore alimentare.

Sapere oggi ciò che accadrà domani: smart plastics igus e manutenzione intelligente10/10/2019

I prodotti smart igus aumentano la durata d'esercizio delle macchine utensili grazie al controllo digitale del proprio stato "Industria 4.0", "Internet delle cose" e "smart factory" – oramai, questi concetti non sono più tanto futuristici. Sono sempre di più le aziende che scelgono di trarre vantaggio dall'impiego di sistemi e prodotti intelligenti. Alla fiera EMO 2019, igus ha mostrato a produttori e utenti di macchine utensili come - grazie ai componenti smart in plastiche ad alte prestazioni - raggiungere un livello superiore in termini di manutenzione e come, di conseguenza, risparmiare sui costi.

Costruire prototipi a tutto gas: ruote dentate igus resistenti all'usura, stampate in 3D27/02/2019

L'azienda Easelink ha scelto il servizio di stampa 3D igus per produrre le sue ruote dentate: sono veloci da configurare online e resistenti all'attrito Per una start-up, potrebbe non essere facile sostenere le spese e l'investimento richiesto, in termini di tempo ed economici, per produrre prototipi. Easelink, impresa high-tech con sede a Graz, ha risolto la questione affidandosi al servizio di stampa 3D dello specialista in motion plastics igus. Componenti speciali, come ad esempio ingranaggi, possono essere configurati online, stampati a costi ridotti e consegnati entro 24 ore. I materiali plastici impiegati per produrre i particolari sono i polimeri ad alte prestazioni di igus, ottimizzati in termini di usura e attrito.

Grande libertà di progettazione con le nuove lastre in polimero di igus, per scorrimenti resistenti all'usura20/02/2019

Componenti resistenti all'usura e con durata d'esercizio aumentata, facili e veloci da ordinare, prodotti anche su specifiche clienti. Questi sono i servizi che offre igus, lo specialista in motion plastics, nel suo assortimento di semilavorati. Per offrire all'utente sempre più soluzioni, igus aggiunge alla sua gamma cinque materie plastiche ad alte prestazioni, resistenti all'usura e all'attrito, sotto forma di barre semilavorate come lastre. Questi semilavorati daranno al costruttore una maggiora libertà progettuale per la realizzazione di geometrie nuove.

Sempre alla ricerca di applicazioni originali con i cuscinetti in plastica24/01/2019

Giunta la nona edizione del manus award: igus aspetta le vostre proposte!

Cosa hanno in comune un esoscheletro, un braccio manipolatore elettrico e un progetto di ricerca sui detriti spaziali? In queste tre applicazioni vengono usati i cuscinetti in plastica… Ed è proprio per l'utilizzo innovativo di questi componenti in polimero che sono state elette le tre applicazioni vincitrici dell'ultimo manus award, l'iniziativa biennale promossa da igus, specialista delle motion plastics. Ora è arrivato il momento di presentare la vostra domanda per la prossima edizione. Una ricompensa fino a 5.000 euro attende i vincitori.