Il Gekko fa parte del programma di Köppl GmbH di Saldenburg/Bassa Baviera, che gode di un'ottima reputazione a livello mondiale come fornitore di attrezzi motorizzati monoasse per la coltivazione del terreno e la manutenzione del paesaggio. Köppl sviluppa e produce diversi portattrezzi, sempre ad asse singolo, sempre con motore a combustione, potente trasmissione idrostatica e albero cardanico meccanico per l'azionamento degli attrezzi e degli strumenti di lavoro. Con questo profilo chiaro, l'azienda, ora gestita da Karl Köppl nella quarta generazione, ha ottenuto che gli attrezzi siano esportati in tutto il mondo e che Köppl sviluppi anche attrezzi speciali per le esigenze dell'agricoltura, ad esempio in Africa e in India. L'attrattiva di "Made in Germany" contribuisce al continuo sviluppo di successo dell'azienda, così come la sua forza innovativa, dimostrata non da ultimo dal Gekko.
Nello sviluppo di questo dispositivo motorizzato da fiera, l'attenzione si è concentrata sul raggiungimento di elevate prestazioni di falciatura (con una larghezza di taglio fino a 5 m) anche su terreni molto ripidi. Questo risultato è stato ottenuto, tra l'altro, grazie a un baricentro basso con un'elevata altezza da terra, un assale allargato e due trasmissioni idrauliche a ruote indipendenti. Inoltre, i progettisti hanno realizzato un'innovazione speciale con la funzione "Self-Balance". Benjamin Roll, responsabile del design di Köppl GmbH: "L'asse del Gekko può essere spostato di 300 mm sull'asse longitudinale." Ciò modifica la distribuzione del peso tra l'asse e l'attrezzo.
In pratica, questa funzione, nota come "autobilanciamento", viene utilizzata in modo che l'asse si avvicini all'attrezzo o si allontani dalla barra falciante, a seconda della pendenza e del percorso in salita o in discesa. Per inciso, le persone fanno una cosa molto simile: quando camminano in salita o in discesa, modificano inconsciamente la lunghezza del passo per avere sempre un appoggio sicuro e mantenere l'equilibrio.
Nel realizzare questa idea, i progettisti hanno dovuto affrontare una sfida derivante dalle condizioni di esercizio. "Lo stress meccanico è molto elevato perché sull'asse agiscono forze elevate. A ciò si aggiunge il forte imbrattamento a cui sono esposti i componenti del sottocarro, a seconda della superficie,". Un altro aspetto: poiché le macchine mobili lavorano all'aperto, gli assi lineari lubrificati erano fuori questione. Köppl utilizza quindi i componenti del sistema di progettazione modulare igus® per varie soluzioni di cuscinetti, compresi quelli rotanti. Tipica per questi componenti è la combinazione di polimeri ad alte prestazioni con lubrificante incorporato (per il cuscinetto) e alluminio anodizzato duro (asse). "Utilizziamo diversi cuscinetti igus® e riceviamo sempre buoni consigli in merito," dice Benjamin Roll. Questo compito è svolto dal consulente di vendita igus® Thomas Weber.