Soluzione
L'alternativa trovata da Muhr è il nostro
sistema basic flizz. Si tratta di una soluzione completa per l'alimentazione di componenti mobili in sistemi come impianti di trattamento delle acque reflue e tecnologia energetica e per gru. Il sistema è composto da una catena portacavi del nostro
sistema modulare E4.1, integrato con
cavi chainflex e in grado di guidarli in sicurezza in un involucro in acciaio inox resistente alle intemperie. I vantaggi sono risultati evidenti al momento del montaggio del primo basic flizz sul dispositivo di pulizia della griglia a Rochlitz. Se di solito gli installatori in loco impiegavano un giorno per installare il sistema di approvvigionamento energetico, in questo caso sono riusciti a completare l'attività in un'ora e mezza. Il sistema con festoni per l'alimentazione mobile, lungo circa 15 metri, necessitava di uno spazio di installazione di soli 30 centimetri. Oltre al guadagno spaziale, in questo modo si risparmia anche sulla lunghezza del cavo e sul rame.
Altri vantaggi osservati dagli ingegneri di Muhr sono il sistema di guida della catena portacavi, protetta su tre lati e mezzo e il cablaggio sospeso che previene il congelamento dei cavi a contatto con ghiaccio e neve. Basic flizz è installato in modo quasi invisibile dietro l'azionamento lineare, ma, in caso di necessità, offre una buona semplicità d'accesso. È possibile aggiungere nuovi cavi senza problemi e non è necessario sostituire l'intero pacchetto cavi, in quanto presente con un sistema a festoni. Per questo oggi Muhr utilizza solo il sistema basic flizz per la serie H.
Due sensori misurano i livelli dell'acqua a monte e a valle della griglia, comunicando al PLC del sistema quando avviare il processo di pulizia. Al raggiungimento di una differenza specifica, il PLC avvia il processo di pulizia, che richiede solo sette minuti. La situazione della griglia Schlossmühle di Rochlitz è monitorata da due videocamere. La tecnologia moderna e il sistema di alimentazione durevole contribuiranno a rendere più efficiente il funzionamento della centrale idroelettrica per molti anni.