Problema da risolvere
Le verdure che non vengono coltivate nel terreno, ma in fibre di roccia, lana o cocco sono chiamate "verdure senza terra". Durante la loro crescita, questi ortaggi ricevono una soluzione nutriente dosata con estrema precisione. Questa tecnologia offre diversi vantaggi come, per esempio, il fatto di non dipendere più dalle condizioni atmosferiche, climatiche e del suolo. Nata nel 2011, la start up CombaGroup è specializzata nell'utilizzo di sistemi aeroponici, un tipo di coltivazione fuori terra in cui i semi non vengono fatti germinare nel terreno, ma sospesi nell'aria.
A questo scopo, la start up gestisce una serra pilota di 600 metri quadri in Svizzera, con un rendimento superiore di 10-15 volte rispetto alla coltivazione in campo. La tecnologia della coltivazione aeroponica è altamente flessibile e dinamica: un robot irroratore provvede a spruzzare l'esatto quantitativo di acqua e sostanze nutrienti direttamente sulle radici. E per offrire sufficiente spazio di crescita all'insalata, il robot mantiene le radici in costante movimento.
Questo progresso tecnologico pone nuove sfide, il sistema di alimentazione del robot irroratore, per esempio, deve soddisfare requisiti superiori in termini di stabilità, peso e tubazioni. La serra non ha un fondo uniforme e la catena che trasporta il liquido è sempre esposto all'acqua. Nel caso di cavi lunghi talvolta fino a 50 metri, anche il peso ha un ruolo determinante. Il cliente voleva una catena preassemblata, comprese tutte le tubazioni e chiedeva una garanzia di 1,5 milioni di cicli.
Soluzione offerta
Oggi le nostre catene portacavi sono utilizzate per portare acqua e nutrienti alle piante tramite robot. Il primo ordine era per una catena portacavi di 24 metri ed è stata effettuata al telefono. Le catene portacavi sono il cordone ombelicale delle macchine moderne. Garantiscono alimentazione, trasmissione dati, impulsi e segnali e sono sempre in movimento. In seguito a una nostra consulenza tecnica e a diverse telefonate, il cliente ha ricevuto
una catena portacavi di tipo E2/000 con canale di guida, preassemblata come
sistema readychain®Abbiamo offerto al cliente una garanzia di 2 milioni di cicli nella serra pilota e una garanzia di 36 mesi su tutti i cavi chainflex. La garanzia fornita si basa sui dati raccolti dal nostro laboratorio di prova interno. Sui 58 banchi di prova vengono eseguiti ogni anno 2 miliardi di corse di prova su catene portacavi e cavi chainflex. È l'unico modo per poter assicurare il funzionamento impeccabile delle catene portacavi in base all'ambito applicativo e per un periodo prolungato a fronte di numerosi cicli, velocità e accelerazioni elevate e condizioni ambientali impegnative.
Nel frattempo è stata aperta la prima serra per coltivazioni commerciali in Francia. Anch'essa utilizza le nostre catene portacavi. Oggi, nella serra vengono utilizzati tre robot irroratori, il primo che si muove su una corsa di 54 metri e altri due con corsa 25 metri.