Requisiti del cliente:
Il cuore della macchina è il tamburo portamandrini con sei mandrini per la lavorazione simultanea di diversi pezzi. I mandrini principali nel tamburo hanno una corsa fino a 180 millimetri. Il tamburo muove i pezzi verso gli utensili in modo veloce e molto preciso. A ognuno dei sei mandrini bastano 0,65 secondi per raggiungere la posizione successiva. Affinché i mandrini tornino in posizione iniziale al termine della lavorazione nelle sei stazioni, il tamburo deve ruotare di 300 gradi in senso inverso. Per fare ciò l'unità, che pesa oltre tre tonnellate metriche, impiega solo un secondo. La sfida principale era di trovare un sistema di alimentazione di energia sicuro per tutti e sei i mandrini.
La soluzione di igus:
In collaborazione con lo specialista di motion plastics, è stato sviluppato un sistema di alimentazione di energia unico, che segue la rotazione del tamburo portamandrini e ne consente i movimenti lineari. Nel tornio automatico plurimandrino vengono usati complessivamente 8 catene portacavi, 64 cavi e 73 tubi.
Vai alle catene portacavi