Vai all'applicazione
La tapo-fix GmbH, con sede a Wolfsburg, in Germania, utilizza un robot lineare igus per automatizzare l'applicazione di sigillante su componenti di metallo.
Grazie alla semplicità di funzionamento, qualsiasi dipendente del reparto produzione è in grado di utilizzare immediatamente il robot. La laboriosa attività manuale svolta dagli addetti durante il processo di applicazione del sigillante viene notevolmente ridotto e la qualità del processo di dosaggio del sigillante risulta nettamente migliorata, in quanto si elimina l'errore umano.
Il problema
Il processo originale di dosaggio del sigillante era molto lungo e laborioso e richiedeva una notevole concentrazione da parte del personale.
Garantire una qualità costante delle giunture era quindi pressoché impossibile.Il carico di lavoro dei dipendenti era inoltre molto elevato a causa della lunghezza del processo, che poteva compromettere ulteriormente la qualità.
La soluzione
Oltre ad alleggerire l'attività del personale, l'uso di un robot lineare igus per automatizzare la procedura di dosaggio garantisce un'erogazione del sigillante precisa e uniforme.La collaborazione tra uomo e robot e la maggiore velocità di applicazione del sigillante hanno quadruplicato la capacità produttiva.