Si applicano le seguenti condizioni di garanzia
1. La garanzia è valida per il numero di corse doppie o di ore di vita utile calcolate da igus in base al calcolatore di vita utile online, ma per un massimo di 4 anni dalla consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo, dietro presentazione del certificato di garanzia:
2. La garanzia si applica ai componenti igus che si sono guastati a causa dell'usura.
3. igus si impegna a fornire gratuitamente i pezzi di ricambio.
4. La garanzia non si applica ai danni meccanici e ai danni causati da un montaggio errato.
5. La garanzia non viene estesa da una fornitura sostitutiva. La consegna sostitutiva non dà inizio a un nuovo periodo di garanzia.
6. La garanzia inizia con la consegna della merce.
7. La garanzia non si applica in caso di influenze esterne che danneggino o distruggano l'oggetto o lo colpiscano in modo non intenzionale.
8. Non sussiste alcun diritto al rimborso in denaro, ma solo alla sostituzione dei componenti danneggiati.
9. igus GmbH stabilisce a propria discrezione se e in che misura sussiste un caso di garanzia.
10. La doppia corsa si riferisce a una sequenza completa di corsa di andata e ritorno di un movimento lineare.
11. La garanzia si applica solo se i prodotti sono conservati correttamente in normali ambienti industriali prima dell'uso.