Questa macchina di tornitura impiega una catena portacavi guidelok su una corsa orizzontale da 20 m. Risulta perfetta per corse lunghe non supportate in presenza di trucioli.
Ambienti aggressivi caratterizzano la lavorazione per abrasione dei metalli. Sfridi metallici e depositi di oli lubrificanti incidono sul funzionamento di elementi quali i sistemi di guida dei cavi e i sistemi di guida lineari. Per limitare il più possibile le interruzioni e i fermo macchina, spesso si utilizzano catene portacavi chiuse per proteggere i cavi al loro interno.
Il costruttore di macchine utensili Kao Ming di Taiwan è specializzato nella realizzazione di grandi centri di lavoro a portale. Corse fino a 13 metri di lunghezza rappresentano vincoli impegnativi per l'alimentazione e la fornitura di fluidi agli assi. Scegliendo guidelok, Kao Ming ha optato per un sistema affidabile, robusto e in grado di rispondere alle necessità.
Nelle macchine utensili di finitura, i progettisti tendono sempre a combinare sistemi potenti con soluzioni compatte. Questo permette non soltanto di ridurre gli ingombri, ma anche di beneficiare di potenziali risparmi significativi per i costi energetici derivanti dal funzionamento continuo. Ad esempio, le catene portacavi in tali contesti devono garantire stretti raggi di curvatura a velocità e accelerazioni elevate.
Il settore "tecnologia di sistema" del rinomato produttore di mandrini FRANZ KESSLER, sviluppa e produce teste dei mandrini oscillanti e tavole girevoli basculanti, che consentono una lavorazione molto precisa del metallo e sempre più anche di pezzi compositi. Kessler utilizza le soluzioni chainflex per l'alimentazione ed i segnali, poiché queste soddisfano requisiti molto elevati in termini di durata d'esercizio e affidabilità.
In questa applicazione è stato possibile realizzare un sollevatore verticale di oltre 1 m con angolo di oscillazione pari a 270° in uno spazio di installazione ristretto nella testa di rettifica di una rettificatrice per ingranaggi.
Questa applicazione comprende un centro di lavoro orizzontale a due mandrini dotato di sistemi di alimentazione straordinariamente silenziosi e con vibrazioni ridotte.
Questo sistema di automazione per pressa richiede un'alimentazione estremamente compatta ad alta velocità.
In questa circostanza, un semplice accorgimento ha permesso di risparmiare spazio: l'altezza di installazione disponibile era pari a soli 20 cm, insufficienti per una soluzione convenzionale con catena portacavi.
In una macchina utensile utilizzata da Yamazaki Mazak Corp., costruttore di macchine, due catene portacavi scorrono parallele in uno spazio di installazione molto limitato.
La mancanza di spazio di installazione ha richiesto una guida forzata della catena chiusa in questo tornio a banco inclinato. Le catene chiuse assicurano la guida dei tubi in tridimensionale.
Quest'applicazione consiste in una testa oscillante per un centro di fresatura. In uno spazio di installazione molto limitato, le catene portacavi consentono l'alimentazione di vari fluidi alla testa stessa.
Durante lo sviluppo della macchina utensile, è stata prestata particolare attenzione a un elevato livello di disponibilità. Risultava necessario contenere i tempi di inattività, offrendo al cliente un funzionamento il più economicamente vantaggioso possibile. Gli impianti di alta qualità erano destinati a un utilizzo frequente su tre turni, sette giorni su sette, senza problemi di operatività. Per gli esempi applicativi seguenti, il cliente si è concentrato in particolare sull'affidabilità di catene portacavi, guide lineari e cuscinetti anche in presenza di carichi elevati a movimento costante.
È raro trovare un altro settore in cui l'affidabilità sia tanto importante come nel settore automotive. A fronte del costo elevato dei tempi di inattività della produzione, i costruttori e i fornitori di veicoli devono poter contare su componenti a prova di guasto. Un produttore di motori austriaco si affida alle "smart plastics" igus. Dei sensori rilevano l'usura durante il funzionamento, avvertendo l'utilizzatore con sufficiente anticipo, in modo che possa pianificare la riparazione o la sostituzione.
Condizioni eccellenti anche dopo nove anni – queste macchine di precisione impiegano sistemi di alimentazione preassemblati che lavorano in condizioni ambientali aggressive.
Una catena chiusa R4 viene utilizzata H24, sette giorni su sette in una macchina per saldatura "Friction Stir Welding" impiegata da Grenzebach Maschinenbau GmbH.
Questa unità di posizionamento impiega un sistema readychain per guidare in modo affidabile i cavi per l'azionamento, il sistema di misurazione e le linee di aria compressa – 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Questa fresatrice espelle sfridi di alluminio, trucioli e polvere sottile da materiali compositi. Utilizza catene portacavi e tecnologia dei cuscinetti in grado di garantire un funzionamento affidabile.
Queste macchine per microassemblaggi gestiscono milioni di cicli di lavoro ogni anno. Le catene portacavi e i cavi chainflex si sono dimostrati componenti di sistema affidabili nonostante il carico costante.
Possono trascorrere diversi mesi dall'assemblaggio alla messa in funzione delle macchine utensili moderne. Per arrivare a regime in tempi più rapidi, i sistemi particolarmente complessi dovrebbero idealmente essere pronti nel giro di poche settimane. Prodotti modulari sviluppati nel dettaglio, consulenze qualificate e riduzione del numero dei fornitori hanno contribuito al raggiungimento di quest'obiettivo per le seguenti applicazioni.
Nei suoi centri di lavoro robotizzati, il produttore taiwanese di utensili Hartford utilizza sistemi per catene portacavi completamente assemblati. Questo permette al produttore di risparmiare su numerose fasi di processo, riducendo i tempi di assemblaggio da diverse settimane a solo mezza giornata. E con i sistemi readychain, i clienti sono certi di ricevere una soluzione sicura e affidabile da un unico fornitore.
Lo scorrimento altamente uniforme della catena garantisce il funzionamento ad alta precisione di questo centro CNC. La semplicità del design riduce al minimo i costi di installazione e manutenzione.
La società riceve tutto da un unico fornitore, direttamente dal produttore grazie ai sistemi preassemblati readychain. Questo permette di limitare tempi e costi di installazione.
La catena portacavi E4/4 light offre dimensioni esterne compatte e una struttura particolarmente robusta. Il sistema readychain semplifica enormemente l'installazione, offrendo al cliente un risparmio in termini sia di tempo che di denaro.
L'alimentazione per questo centro di lavorazione è stata studiata nell'ottica di limitare il più possibile il numero di interfacce. La soluzione completa preassemblata assicura tempi e costi di installazione limitati.
Le guide lineari e i cuscinetti in polimero impiegati in questa rettificatrice non richiedono né manutenzione né lubrificazione e garantiscono una durata d'esercizio della macchina particolarmente lunga.
La sostituzione di cuscinetti in metallo con cuscinetti in polimero iglidur ha permesso a Deckel Maho Gildemeister di ridurre i costi delle macchine utensili di oltre il 50%.
Parker EME impiega i sistemi di guida drylin nel proprio attuatore lineare "LCB". Presentano una robustezza estrema, eccellenti caratteristiche antiusura e in termini di coefficiente d'attrito e non richiedono lubrificazione.
La serie di macchine piegatrici SPEEDMAX combina prestazioni estremamente elevate con corse minime. In considerazione dell'entità del carico, il cliente utilizza robusti cuscinetti iglidur.
Le macchine utensili e i centri di lavoro moderni impiegano cuscinetti in polimero leggeri, robusti ed esenti da manutenzione in diverse parti della propria struttura. Funzionano in modo affidabile nonostante i numerosi cicli di movimento della macchina.
Questa macchina per il taglio laser si contraddistingue per velocità e accelerazioni elevate. Le robuste catene portacavi in questa applicazione resistono ad elevate dinamiche.