Ovunque siano richiesti tempi di reazione rapidi ad esempio in caso di guasto, la catena portacavi plug-in con l'adattatore Module Connect garantisce una connessione rapida del sistema di alimentazione ed evita lunghi tempi di fermo.
Per es. in un parcheggio automatico, dove il cliente lascia la sua auto. L'auto viene pesata e misurata dal sistema e automaticamente spostata in una posizione di parcheggio adeguata. Se l'impianto si ferma a causa della rottura di un cavo nella catena portacavi o a causa di una perdita nel tubo pneumatico, il tecnico deve essere nelle condizioni di scollegare la catena portacavi difettosa per collegare un nuovo sistema preassemblato. Con l'adattatore è possibile, rapidamente e facilmente, senza che sia necessario disporre di conoscenze elettroniche di base.
Gli adattatori Module Connect non vengono utilizzati solo nei sistemi di parcheggio automatico, agevolano la manutenzione anche sulle linee di produzione o negli impianti del settore farmaceutico e ovunque sia necessario collegare un sistema di alimentazione.