Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Laboratorio di prova igus®

Ricerca su un'area di 3.800m²

Nel 1985, è stato creato il laboratorio di prova per poter testare in modo rigoroso i vari prodotti dell'azienda. Ogni prodotto - prima di essere messo in vendita - viene sottoposto ad una serie di test. Vengono eseguiti più di 15.000 tests. Su un'area di 3.800m², questo laboratorio è il più grande nel suo genere, specializzato nei test sui tribo-polimeri e sul loro impiego nell'industria. Spesso, si parte dall'idea o dal sogno di un nostro cliente: noi facciamo prove ed effettuiamo test finché l'idea prende corpo sotto la forma di un prodotto vero e proprio.

Laboratorio di prova dry-tech®  
Uno sguardo al laboratorio di prova igus

    Laboratorio di prova tecnologia dei cuscinetti
    • 135 trilioni di movimenti testati ogni anno
    • 11.300 test tribologici in oltre 50 postazioni di prova
    • Circa 400 ricerche e studi specifici su richiesta di clienti
    Laboratorio di prova catena portacavi
    • 4.100 test con oltre 60 postazioni di prova
    • 7.512 risultati integrati al database elettronico
    • Test di durata con 10 miliardi di cicli all'anno nel laboratorio di prova per cavi chainflex® e per catene portacavi
    Laboratorio di prova cavo
    • Ogni anno, 2,0 miliardi di corse di prova
    • Ogni anno, 1.561 test di monitoraggio della produzione
    • 58 postazioni di prova
    • Fino a 1,4 milioni di misurazioni elettriche rilevate durante i test

    Filler text  
    I risultati dei test migliorano i nostri strumenti online

    Dal 2001, abbiamo sviluppato innovativi  strumenti online basandoci sui risultati dei nostri test di laboratorio. Con questi strumenti online, è semplice e molto veloce determinare i benefici dei nostri prodotti in termini economici e operativi. Con questi strumenti diamo ai nostri clienti la massima trasparenza e permettiamo loro di identificare la soluzione più adatta e più vantaggiosa per la loro applicazione.  
     

    • Più di 40 strumenti online gratuiti 
    • Calcolatore della durata d'esercizio online per tutti i prodotti (escluso novità)
    • Configurazioni personalizzate
    • Oltre 50 materiali iglidur per ogni tipo di applicazione
    • Dati affidabili 

    "Ogni prodotto passa dalle nostre mani."

    "Non ci sono due giorni uguali nel laboratorio di prova.  Qui, testiamo tutto ciò che igus produce. E facciamo anche specifiche indagini relative a richieste da clienti che vorrebbero sapere se possono usare i nostri prodotti o un nostro materiale nelle loro applicazioni. Le conoscenze che maturano da queste ricerche spesso ci portano a sviluppare un nuovo prodotto che soddisfi le esigenze del cliente. Ogni prodotto e ogni materiale passa dalle nostre mani, viene analizzato e sottoposto a numerosi test. I risultati vengono trasmessi al database per essere integrati agli strumenti online, e così portare benefici anche ai nostri clienti. " 
     
    Dr.-Ing. Ralf Selzer, R&D Manager

    Dr. Ralf Selzer, R&D Manager  

    La tribologia è al cuore delle nostre motion plastics

    L'utilizzo di materiali resistenti all'usura e di componenti che non necessitano di manutenzione non solo riduce i costi ma riduce anche il rischio di fermi macchina dovuti all'usura o alla necessità di programmare pesanti operazioni di manutenzione. igus ha maturato un notevole know-how in materia di tribologia e può attingere ad un'importante mole di dati provenienti dalla laboratorio di test. Questo permette di predisporre bene il lavoro dell'ingegnere meccanico. Perché? Perché oggi, le macchine sono spesso operative su tre turni. Così, alla luce delle nuove sfide tecnologiche, il fatto di trovare  un componente tribologicamente ottimizzato rappresenta, per qualsiasi ingegnere meccanico, un valido ritorno sul tempo passato alla ricerca di una soluzione.  

    Infografica