Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Selettore rotativo - un componente di automazione per la selezione di imballaggi

 
manus® 2005
 
 

"We use igubal® flanged bearings at two positions in the facility: As bearing of the support shell and for the bearing of the retaining device in the support shell. In both cases, the rotary axis lies not below 90° to the screw-on surface. As the screw-on surface is a thin plate, one either had to mill the bearing blocks for the acceptance of glide bushings, or use angle-tolerant flanged roller bearings. The igubal® flange bearings were by far better cost-efficient alternative in comparison. ”

Dipl. Ing. Winfried Schroer, "Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik", Dortmund

Altre informazioni sui prodotti utilizzati
Sono riportate altre applicazioni interessanti per settori completamente diversi.
Vai al concorso manus®