Niente più lubrificazione: Rockinger Agriculture GmbH sta sviluppando un giunto sferico chiamato KS80 per rotopresse, carri autocaricanti, spandiletame, cassoni ribaltabili e irroratrici, utilizzando un materiale plastico ad alte prestazioni della serie iglidur sviluppato appositamente da igus per l'azienda. Il giunto è costituito da una sfera di accoppiamento e da una ganascia, installati nel sistema di regolazione dell'altezza.
La ganascia di accoppiamento viene posizionata sulla testa a sfera dall'alto. Viene fissata in modo da evitare il disaccoppiamento involontario tramite un dispositivo di bloccaggio, creando così un collegamento privo di gioco. La particolarità di questo giunto si nota solo esaminando l'interno della ganascia. Quest'ultima contiene un inserto antiusura in plastica ad alte prestazioni la cui resistenza è stata dimostrata con prove di laboratorio.
In un test di resistenza alla fatica, gli inserti hanno resistito a due milioni di variazioni di carico, con un carico di 4,5 tonnellate. Rockinger Agriculture GmbH calcola che se un terzo dei trattori in Germania fosse dotato di un KS80 e del relativo inserto antiusura, sarebbero circa 8.300 i giunti a non richiedere più lubrificazione. Si potrebbero così risparmiare otto tonnellate di grasso all'anno.
Maggiori informazioni sui componenti speciali realizzati con materiali iglidurTutti i vincitori del manus 2023