Requisiti del cliente:
Grenzebach propone la tecnologia Friction Stir Welding per realizzare giunti saldati di alta qualità. In queste complesse macchine per saldatura automatizzate, la testa di saldatura è il componente cruciale, in quanto deve essere in grado di effettuare movimenti rotatori di +/- 720° . Gli stessi requisiti valgono, quindi, per i cavi e i tubi che devono essere guidati in modo affidabile e sicuro all'interno della testa di saldatura. La struttura adiacente e tutti i componenti atti a portare anche i fluidi devono essere flessibili come la testa di saldatura stessa. Era disponibile uno spazio di installazione limitato per il sistema della catena portacavi, che doveva essere integrato nella struttura portante della macchina.
La soluzione di igus:
Unire una twisterband ad una catena portacavi R4. Il sistema, completo di adeguati connettori, appropriatamente contrassegnato e preassemblato sotto forma di moduli, permetteva di facilitare il montaggio. Le caratteristiche dei vari componenti assicurano un funzionamento 24/7, con manutenzione e usura ridotta. E quando si rende necessario un intervento di manutenzione, la sostituzione è facile e veloce.
Vai alle twisterband