Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Esempio 5: Attenuazione e dispersione

Cavi in fibra ottica plastici in Catene portacavi

 

I cavi in fibra ottica plastici sono stati introdotti per la trasmissione di dati in applicazioni industriali grazie alle loro eccellenti proprietà di resistenza alle interferenze rispetto ai campi elettromagnetici e a ulteriori vantaggi quali la possibilità di ridurre le dimensioni e i pesi. L'applicazione come linee di collegamento flessibili in particolare in catene di alimentazione dell'energia richiede ai cavi in fibra ottica plastici di soddisfare requisiti elevati. I principali valori caratteristici dei cavi a fibra ottica sono la dispersione e l'attenuazione. Dispersione è il termine usato per descrivere la dispersione del tempo di viaggio del segnale nel cavo in fibra ottica. Nei cavi in fibra ottica plastici questo è essenzialmente causato dalla dispersione che deriva dai diversi tempi di viaggio dei singoli fasci di luce. La dispersione determina importanti proprietà di trasmissione quali ampiezza di banda, frequenza di interruzione o velocità massima in bit. Non si sono rilevati cambiamenti significativi nella dispersione in nessuna delle analisi eseguite. L'applicazione industriale della linea igus chainflex® con cavi in fibra ottica plastici nelle catene di alimentazione, per esempio, non è quindi problematica per quanto riguarda i cambiamenti nella dispersione. La seconda caratteristica importante, l'attenuazione, determina la lunghezza massima possibile di un percorso di trasmissione.
L'attenuazione di una fibra in plastica, come quella della fibra in vetro, dipende quindi molto dalla lunghezza d'onda della luce usata. Per questo motivo tutte le analisi sono state effettuate con una lunghezza d'onda di 666 nm.
A seconda del risultato del trasmettitore e della sensibilità del ricevitore, l'operatore ha a disposizione un determinato "budget di attenuazione" per l'intero percorso di trasmissione, comprese tutte le regioni di giunzione e transizione. Questo budget di attenuazione (valore tipico circa 20dB) non deve essere superato se si vuole garantire una trasmissione sicura dei dati.
Per questa ragione all'utente interessa molto sapere se e in che misura sono prevedibili aumenti nell'attenuazione per la sua particolare applicazione in modo da poterne tenere conto nella compilazione del suo budget di attenuazione.

La Figura 1 mostra i risultati della prova per una linea chainflex® con 6 cavi in fibra ottica. La lunghezza del campione di prova è pari a 1 m e il carico di trazione massimo è di 250 N.

 
 

Le forze di trazione necessarie per integrare i cavi in fibra ottica nelle Catene portacavi sono solitamente di gran lunga inferiori a 250 N. L' aumento dell'attenuazione era di 0,17 dB con una forza di trazione massima e scompariva completamente una volta rilasciato il carico di trazione. Quindi non c'è da aspettarsi alcun effetto sull'attenuazione. Nel caso dei cavi in fibra ottica plastici che vengono piegati molto spesso, come nel caso di applicazioni con Catene portacavi, si devono temere ulteriori fattori influenzanti quali l'usura del materiale, lo smussamento dei materiali e micro fratture fino alla rottura completa e la loro influenza sull'attenuazione può essere analizzata solo in ampie prove pratiche come quelle condotte da igus®. Figura 2: Aumento dell'attenuazione come funzione del numero di cicli.

Gli eccellenti risultati della prova, parzialmente mostrati qui delle linee chainflex® non devono essere dati per scontato, come dimostrato dalle analisi dei cavi in fibra ottica di altri produttori, alcune delle quali sono addirittura fallite con rotture complete delle fibre. Le analisi hanno rivelato che la funzione dei cavi in fibra ottica chainflex® non è influenzata dai carichi meccanici quali sollecitazioni di trazione, trasversali o di flessione nelle Catene portacavi. Di conseguenza sono perfettamente adatte per l'uso in ambienti industriali per il trasferimento di informazioni senza interferenze tra gli elementi di azionamento e di controllo delle macchine.

Altre informazioni