Che cos'è di preciso un "cavo per il settimo asse del robot"? Si tratta di un cavo usato su un robot, quando quest'ultimo viene montato su un asse lineare. In genere, il robot dispone di sei assi per realizzare la sequenza di movimento multidimensionale richiesta dall'applicazione. Si contano gli assi partendo dal piede del robot (asse 1) fino al "polso" (asse 6). Su questi assi si utilizzano particolari cavi per robot, in grado di compensare i movimenti torsionali. Se il robot si trova lungo una linea di produzione, dal momento che le operazioni richiedono un tempo maggiore rispetto al tempo di ciclo di posizionamento, il montaggio avverrà su un asse lineare. Tale asse, denominato settimo asse, può avere una lunghezza di diversi metri. Naturalmente, il robot necessita di alimentazione e segnali anche su questo asse. ed i dati devono poi ritornare al sistema di controllo. Il robot necessita di una sorta di cavo di prolunga a funzionamento costante nella catena lineare. Tale cavo, detto cavo per settimo asse, è estremamente complesso a causa dei numerosi segnali da trasmettere.