Cambia lingua :
1,098 miliardi di euro
fatturato
5,215
dipendenti in tutto il mondo
33
sedi e 50 concessionari:
rappresentati in oltre 80 paesi
165,000
clienti
245,000
parti a magazzino
800
macchine per lo stampaggio a iniezione
Come possiamo illustrare in modo rapido e semplice ciò che è possibile fare con i nostri materiali plastici per il movimento? Da questa domanda è nata la nostra app igusGO, lanciata nel settembre 2023. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, analizziamo macchine e applicazioni e presentiamo opzioni di ottimizzazione in pochi secondi. È sufficiente caricare una foto della vostra applicazione e l'intelligenza artificiale di igusGO vi mostrerà quali prodotti motion plastics vi aiuteranno a rendere la vostra macchina priva di lubrificazione, migliorando così la tecnologia e risparmiando sui costi.

Alla IAA Transportation di Hannover, nel settembre 2022, i visitatori hanno potuto dare una prima occhiata agli inizi del metaverso igus. Ilmetaversoè una realtà virtuale per le vendite e la progettazione nell'industria. In questo universo parallelo digitale, è possibile implementare macchine e sistemi in modo più rapido ed efficiente e risparmiare tempo, costi e risorse nello sviluppo, nell'ottimizzazione e nella manutenzione dei prodotti.

Nel 2019 abbiamo lanciato il nostro programma di riciclaggio delle catene energetiche in plastica. Da allora, i clienti possono inviarci catene energetiche e catene di trascinamento usate; noi pesiamo il materiale e rilasciamo un buono. La particolarità è che non ritiriamo solo i nostri sistemi di alimentazione energetica, ma anche quelli di altri produttori se le catene sono in plastica. Il materiale viene triturato o inviato al riciclaggio esterno. E poi abbiamo pensato di poter fare ancora di più. La nostra piattaforma di riciclaggio Chainge è attiva dal 2022. Vogliamo facilitare il riciclaggio nel settore e promuovere l'economia circolare. A tal fine, offriamo anche materiali riciclati (recyclates) sul nostro marketplace.

L'utilizzo di materie plastiche prive di lubrificazione e di ruggine per realizzare un prodotto che stimoli gli utenti finali piuttosto che l'industria è stato a lungo il sogno del titolare dell'azienda Frank Blase. Come spesso accade, è stato il caso a far nascere l'idea: le biciclette arrugginite e che richiedono una manutenzione elevata, noleggiate nelle località di villeggiatura in riva al mare. Non potrebbero esserci anche le plastiche per il movimento...? Nel 2021, igus collabora con la start-up olandese MTRL per progettare una bicicletta in plastica, la igus:bike. Le parti mobili provengono da igus, è un territorio nuovo per gli sviluppatori. Freno a cerchione, ruota libera, cambio planetario, puleggia, cuscinetto della ruota, manovella del pedale: tutto in plastica ad alte prestazioni di igus.

Quando la domanda di mercato per un prodotto è elevata, i produttori e i loro fornitori sono sollecitati. I pezzi personalizzati, come i cuscinetti a strisciamento di forma speciale, devono essere consegnati in modo rapido e semplice. Tuttavia, la produzione di pezzi speciali nello stampaggio a iniezione richiede spesso diverse settimane. Con il servizio FastLine, i cuscinetti in plastica senza lubrificazione in dimensioni speciali possono essere consegnati in pochi giorni a prezzi convenienti.

Günter Blase ricevette una richiesta da Pierburg. Il componente più complicato era un otturatore per un carburatore. Nel 1965, nessuno avrebbe pensato di produrre questo piccolo pezzo di metallo in plastica e, per di più, con una macchina per lo stampaggio a iniezione. La produzione era semplicemente troppo complicata. Non c'è motivo per cui Günter Blase si sia perso d'animo. Si ritirò nel suo doppio garage e sperimentò fino a quando dalla macchina per lo stampaggio a iniezione non uscì il primo tappo per valvole in plastica perfetto.

"Datemi la vostra parte più difficile e troverò una soluzione", disse Günter Blase a Pierburg. Ha dovuto correre un rischio per conquistare l'azienda come primo cliente. A casa aveva due figli da accudire. I soldi erano pochi. Aveva appena fondato igus insieme alla moglie Margret e la prima pressa a iniezione doveva ancora essere acquistata. L'ordine da Pierburg era urgente.

Fin dall'inizio, la vita in igus è stata immortalata su pellicola. Il video mostra una raccolta di vecchie registrazioni e di estratti di interviste rilasciate da Günter Blase.
In questo modo è possibile avere un'idea dei primi anni di attività e capire come Günter Blase sia entrato nel mondo della plastica e quali fossero le sue priorità fin dall'inizio: i clienti e i vantaggi che i prodotti igus possono offrire loro!