Krones AG ha sviluppato speciali pinze per imballaggio per l'industria delle bevande presso il suo stabilimento di Rosenheim. Non afferrano le confezioni, bensì gli strati intermedi del pallet, ma anche, ad esempio, i pallet stessi, i telai di copertura o i coperchi a scatto. Le pinze, che sfruttano l'effetto a raggi di pinna, sembrano farfalle che sbattono le ali quando afferrano un'intercapedine, motivo per cui hanno ricevuto il nome di "pinza a farfalla".
Poiché le scatole di cartone vengono consegnate in pile, i singoli strati vengono imballati strettamente insieme. Ciò rende più difficile la presa. In passato, gli strati intermedi venivano quindi separati in modo netto tramite un caricatore a spazzola. Evitavano che gli strati intermedi sottostanti strettamente pressati si muovessero quando si sollevava uno strato. Tuttavia, tali caricatori a spazzola costano molto.
La testa della pinza risolve il compito senza il caricatore a spazzola: solleva le pagine
verso l'alto e il vuoto sottostante viene rilasciato. Ma come funziona tecnicamente la pinza? L'intero gruppo viene spinto lateralmente utilizzando un tubo come guida. La funzione a farfalla è creata dal movimento dei cuscinetti a strisciamento in una sorta di effetto di trazione. I cilindri pneumatici si muovono insieme e la distanza tra i singoli collegamenti è ridotta.
La tecnologia deve essere ulteriormente migliorata in futuro. Dovrebbe essere più leggera e avere un design migliorato grazie all'uso di più cuscinetti semplici.
La tecnologia delle pinze per gli ausili di imballaggio deve funzionare al cento per cento, altrimenti il sistema si fermerà. Il requisito è quello di costruire un sistema affidabile ma poco costoso.