Cambia lingua :

Hase Bikes GmbH è uno dei produttori di bici specializzate e da riabilitazione più innovativi al mondo. Nello sviluppo delle bici, gli ingegneri utilizzano il sistema modulare igus®. Questo include cuscinetti a strisciamento, dischi scorrevoli e cuscinetti sferici in plastica ad alte prestazioni con lubrificante incorporato.
Una famiglia di tre persone può usare una sola bici per andare al mercato delle bevande e trasportare due casse di acqua minerale a casa, su due ruote, nel rispetto di tutte le norme del codice della strada e senza alcun rischio per la salute?

Il cavalletto stabile a due gambe per la bici da carico di igubal®-rod end garantisce manovrabilità in due dimensioni. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
Biciclette speciali innovative dalla regione della Ruhr
Chi ne dubita dovrebbe studiare il programma Hase Bikes su Internet o nei negozi specializzati. Fondato nel 1994 da Marec Hase, il produttore di biciclette, che produce su un sito di miniera dismesso a Waltrop, è considerato uno dei produttori di biciclette speciali e riabilitative più innovativi al mondo.
Una delle ultime innovazioni è una versione cargo bike del popolare tandem Pino con un ampio "vano bagagli" pieghevole sotto il sedile anteriore reclinato. C'è spazio per due casse d'acqua. Se un seggiolino per bambini è montato sul portapacchi di questa bici, nulla ostacola una gita in famiglia al mercato delle bevande.

Tecnologia sofisticata in una costruzione leggera: i cuscinetti a strisciamento igus® vengono utilizzati anche nel differenziale dei tricicli Hase. (Fonte: Hase Bikes)
Supporto bipiede per bici da carico basata
su Pino Naturalmente, una bici come questa deve anche avere un cavalletto estremamente robusto, una sfida per qualsiasi progettista. L'ingegner Christof Bödiger di Hase Bikes ha sviluppato un supporto a due gambe per la versione bici da carico della Pino, che poggia contro la parte inferiore del portapacchi quando è piegato. Per questa e molte altre soluzioni devono essere presi in considerazione vari requisiti: "Il meccanismo deve essere robusto e scorrevole. Deve essere in grado di resistere alla pioggia e allo sporco e non deve essere soggetto a corrosione. E naturalmente il peso gioca un ruolo importante."

Il tendicatena dei tandem viene spostato sul tubo del telaio in alluminio tramite un cuscinetto flangiato iglidur®. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
progettazione con il sistema modulare igus®
In queste condizioni, due cuscinetti sferici igubal® in plastica ad alte prestazioni dimostrano il loro valore, fornendo mobilità su due assi nella cinematica del supporto. Questi cuscinetti sferici sono autoregolanti, esenti da manutenzione e non richiedono lubrificazione esterna perché il lubrificante è incorporato nella plastica.
Questo è solo uno dei tanti esempi in cui i progettisti di Hase Bikes si affidano al kit di cuscinetti iglidur® di igus®. Christof Bödiger: "Abbiamo sempre avuto buone esperienze con i cuscinetti igus®, in applicazioni molto diverse. Raggiungono una lunga durata utile anche se esposti a sporco, umidità e forti sollecitazioni meccaniche. Nel vasto programma, puoi sempre trovare un cuscinetto che può essere facilmente integrato nella costruzione circostante". E non senza ironia, aggiunge: "Se c'è ancora un difetto, come un guasto prematuro, il progettista lo ha creato".

I cuscinetti a strisciamento igus® vengono utilizzati nel collegamento dello sterzo delle biciclette Hase. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
Applicazioni impegnative nella trasmissione
In effetti, esiste un'intera gamma di applicazioni diverse per i cuscinetti a strisciamento igus® nelle ruote delle bici Hase, ad esempio nel differenziale assale opzionale sviluppato da Marec Hase, che distribuisce la potenza del ciclista in modo uniforme su entrambe le ruote posteriori dei tricicli e impedisce alle ruote di girare su superfici scivolose. Ciò trasforma la trazione singola in una trazione a due ruote. È stato un compito ingegneristico impegnativo realizzare la distribuzione della potenza in uno spazio ridotto e con il minor peso possibile. Marec Hase lo ha risolto con uno stadio di ingranaggi con ingranaggi elicoidali di alta qualità, che è integrato in un alloggiamento compatto.
Gli altri elementi di progettazione del differenziale includono due rondelle reggispinta nonché un cuscinetto a strisciamento e un cuscinetto a collare realizzati in iglidur® G. Sebbene questo sia "solo" il materiale di base tra i numerosi materiali iglidur®, è completamente sufficiente in questo caso. Per il profano, potrebbe sorprendere che qui venga utilizzato un materiale con lubrificante incorporato, poiché il differenziale è riempito di olio. Perché utilizzare cuscinetti in plastica anziché in metallo? Christof Bödiger: "Vogliamo evitare il contatto metallo-metallo, perché questo può causare abrasione e quindi scheggiature nel cambio. iglidur® G è anche molto resistente all'abrasione in tali applicazioni. Abbiamo avuto il differenziale nel programma per quattro anni e i cuscinetti igus® hanno dato prova di sé."
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h