Cambia lingua :
Sistemi di alimentazione di energia a rulli per un impianto di compostaggio
Da quando è stato messo in funzione l'impianto di compostaggio, sono stati utilizzati sistemi di alimentazione di energia di varie lunghezze e design nel cosiddetto sistema a spirale. La particolarità: con calore, sporcizia grossolana ed elevata umidità, il sistema di alimentazione di energia ha un lavoro duro. Tuttavia, il gestore dell'impianto si aspetta una durata di 5 anni in queste condizioni estremamente aggressive ed è molto soddisfatto dopo aver lavorato con la soluzione di catena portacavi a rulli di igus®.
"Sebbene siano in uso da oltre due anni, non hanno ancora mostrato alcun segno di usura. I sistemi di alimentazione energetica vengono controllati mensilmente. Qui possiamo vedere che finora non è stata rilevata alcuna abrasione"
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, Responsabile della manutenzione dell'ingegneria elettrica presso AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Durante una prima visita all'operatore, igus® ha presentato il suo sistema di alimentazione di energia a rulli. Sviluppato tra l'altro per applicazioni particolarmente sporche, i suoi vantaggi sono stati rapidamente riconosciuti presso AVA. "E dalla prima catena a rulli al modello attuale, lo sviluppo non si è fermato", sottolinea Michael Offner. "La distanza tra i singoli rulli è stata ridotta e nuovamente adattata alle difficili condizioni in loco". Le esigenze dei clienti sono state quindi integrate direttamente nello sviluppo del prodotto.
"Abbiamo subito ordinato una catena per la prossima revisione", ricorda Werner Kretzinger. "E abbiamo potuto confrontare i due sistemi. I vantaggi tecnici del sistema di alimentazione di energia a rulli ci sono diventati subito evidenti. Oggi utilizziamo solo una catena portacavi scorrevole, che sarà l'ultima a essere sostituita l'anno prossimo". AVA Augsburg è certa che i sistemi di alimentazione di energia a rulli negli impianti di compostaggio dureranno almeno cinque anni. Ciò aumenta di cinque volte la durata utile. "Mantenere in funzione i
sistemi di alimentazione di energia in questa atmosfera è un lavoro a tempo pieno", conclude il responsabile della manutenzione. "Ma con le misurazioni mensili e le ispezioni annuali, ci rendiamo conto che non ci era stato promesso molto". L'investimento ripaga.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h