60 metri al minuto: questa velocità detta il ritmo per le stazioni di foratura integrate nei sistemi di IMA Klessmann GmbH. Devono forare ad alta velocità, anche se i componenti sono prodotti su commissione e hanno diversi schemi di foratura. La business unit "Drilling Technology" di IMA Klessmann ha sviluppato il flessibile sistema di foratura IMAGIC flex per questo profilo applicativo. I mandrini di foratura controllabili individualmente consentono la foratura orizzontale e verticale nonché la spinatura e promettono tempi di installazione minimi anche con schemi di foratura complessi, e a una velocità impressionantemente elevata. I sistemi personalizzati sono dotati di un massimo di 50 assi, che devono essere posizionati e coordinati ogni secondo. Per preparare l'IMAGIC flex a questo compito, i progettisti hanno dovuto anche "aggiornare" di conseguenza la tecnologia di azionamento e controllo e hanno deciso di utilizzare la più recente tecnologia servo. La nuova tecnologia a cavo singolo combina il sistema di potenza e feedback nel cavo servo. La tecnologia a cavo singolo consente di risparmiare materiale, costi e sforzi di installazione, poiché vengono posati fino a quattro chilometri di cavi a seconda della posizione dell'armadio elettrico, specificata dal cliente. Allo stesso tempo, tuttavia, ciò ha presentato la sfida di un cavo ibrido che potesse garantire un'elevata durata utile e affidabilità allo stesso tempo, data l'elevata dinamica. Un altro fattore complicato è stato il raggio di curvatura molto piccolo, poiché le principali aziende di tecnologia di controllo avevano rifiutato in passato il concetto di cavo singolo. IMA ha preso molto sul serio queste preoccupazioni, soprattutto perché la mobilità dei cavi ibridi era un fattore aggiuntivo.