Cambia lingua :
Le macchine CNC (Computerized Numerical Control) sono diventate indispensabili nella lavorazione industriale dei materiali. L'uso della tecnologia informatica nella lavorazione industriale non solo aumenta la precisione e quindi la qualità di produzione durante la lavorazione dei pezzi, ma aumenta anche significativamente la produttività. Le macchine supportate da CNC sono utilizzate oggi in un'ampia varietà di applicazioni. I nostri sistemi di catene portacavi, guide lineari e cuscinetti a strisciamento sono utilizzati in questa selezione di macchine CNC per fresatura, foratura, rettifica, tornitura, taglio, lucidatura e piegatura.

Sia che si pieghino parti semplici o complesse, con le macchine TruBend di TRUMPF è possibile piegare rapidamente e in modo affidabile un'ampia gamma di pezzi con la massima precisione. Per parti grandi e pesanti, un ausilio di piegatura supporta il processo di lavorazione. TRUMPF si affida ai nostri tubi energetici della serie R4.1L per garantire l'alimentazione energetica sicura di questo supporto.

Sospese, verticali o lineari: le nostre catene portacavi chiuse dimostrano da anni il loro valore nei sistemi di saldatura Cloos.
Altri esempi applicativi
Per l'alimentazione energetica del mandrino principale di questa fresatrice e foratrice, il produttore si affida a tubi energetici RX particolarmente densi.
Altri esempi applicativi
Su questo tornio viene utilizzata una catena portacavi guidelok® su una corsa fino a 20 metri. È perfetta per lunghe distanze di corsa non supportate nell'area del truciolo.
Altri esempi applicativi
ROMI, leader di mercato nel settore brasiliano di macchinari e impianti, è da noi fornito da 15 anni. I nostri cavi e-chain® e chainflex® vengono utilizzati in un nuovo centro di lavorazione.
Altri esempi applicativi
Un sistema readychain® con un totale di otto catene portacavi garantisce l'alimentazione energetica sicura di tutti e sei i mandrini di questo tornio della Gildemeister Italiana SpA
Altri esempi applicativi
Queste fresatrici CAD/CAM compatte realizzano prototipi in modo rapido, preciso e di alta qualità. Qui sono state installate 15 guide miniaturizzate drylin® e una scanalatura per vite senza fine dryspin®.
Altri esempi applicativi
a montante mobile 15 e-chain® vengono utilizzate in una fresatrice in tutti gli assi di corsa, nella cabina di sollevamento e nel cambio utensile. Garantiscono lunghe distanze di corsa fino a 50 metri.
Altri esempi applicativicondizioni ambientali aggressive si verificano solitamente quando i metalli vengono lavorati. La graniglia metallica, ma anche gli oli intasanti per la lubrificazione delle parti della macchina, influenzano elementi come il passaggio dei cavi o i sistemi di guida lineare. Le catene portacavi chiuse o i tubi portacavi vengono spesso utilizzati per proteggere i cavi interni al fine di far funzionare le macchine con il minor numero possibile di interruzioni e guasti.

I grandi centri di lavorazione con struttura a portale sono la specialità del produttore di macchine utensili Kao Ming di Taiwan. Le lunghe distanze di spostamento fino a 13 metri pongono esigenze particolari per quanto riguarda l'alimentazione di energia e fluidi in questi sistemi. Con guidelok, Kao Ming ha optato per un sistema affidabile, robusto e autoportante.

Trucioli e sporcizia richiedono una catena energetica chiusa con una lunga durata in questo sistema del produttore di torni FAT HACO.
Altri esempi applicativi
Nei sistemi di taglio a lama, l'ambiente è caratterizzato da condizioni particolarmente sporche e abrasive. Qui vengono utilizzate catene portacavi in combinazione con un sistema Autoglide.
Altri esempi applicativi
Questa macchina CNC fresa principalmente polistirolo, che ostruisce tutte le superfici e gli spazi. Il cliente utilizza quindi ora unità lineari drylin®.
Altri esempi applicativi
Questa fresatrice lucidatrice viene utilizzata nel campo della "protesi". Durante la fresatura, sulla guida lineare si deposita una polvere sottile. Le unità lineari drylin® offrono ora un rimedio.
Altri esempi applicativi
Gli spazi tra le barre filettate si intasano rapidamente di sporcizia. La speciale madrevite dryspin®-lead screw mantiene le prestazioni delle macchine grazie alla sua funzione di pulizia.
Altri esempi applicativi
il taglio a fiamma Le catene portacavi multiasse, mobili in tutte le direzioni, garantiscono assi girevoli all'infinito. Si dimostrano resistenti al calore, alle scintille volanti e all'accumulo estremo di sporcizia.
Altri esempi applicativi
In questo centro di lavorazione CNC è stato necessario garantire la resistenza alla temperatura e alle sostanze chimiche di tutti i componenti. Qui viene utilizzata una speciale e-chain®, dalla quale i trucioli semplicemente rimbalzano via.
Altri esempi applicativi
In questa fresatrice viene utilizzato un robusto tubo energetico ad alta temperatura. Anche i trucioli fino a una temperatura di 850 °C rimbalzano senza lasciare traccia.
Altri esempi applicativiDurante l'ulteriore sviluppo di macchine utensili, i progettisti cercano modi per conciliare sistemi sempre più potenti con lo sforzo di trovare soluzioni salvaspazio. Ciò non solo consente dimensioni più piccole per l'intero sistema, ma offre anche notevoli potenziali risparmi in termini di costi energetici durante il funzionamento. In questo contesto, le catene portacavi, ad esempio, devono consentire raggi di curvatura particolarmente piccoli a velocità di traslazione e accelerazioni elevate.

La divisione "System Technology" del rinomato produttore di mandrini FRANZ KESSLER sviluppa e produce teste girevoli per mandrini e tavole girevoli rotanti che consentono una lavorazione ad alta precisione di pezzi in metallo e, sempre più, in materiali compositi. Per l'alimentazione di corrente e segnali, KESSLER utilizza cavi chainflex®, che soddisfano requisiti molto elevati in termini di durata utile e affidabilità.

Le nostre catene portacavi e i nostri cavi chainflex® forniscono energia alle servo-punzonatrici e piegatrici più veloci al mondo, che operano in uno spazio particolarmente ristretto nella macchina.
Altri esempi applicativi
Nei centri di tornitura verticali EMAG della serie VMC, per l'alimentazione elettrica del mandrino chainflex® vengono utilizzati cavi unipolari. Le sfide: spazio limitato, elevato volume di trucioli e olio.
Altri esempi applicativi
Fino a cinquanta servoassi in uno spazio ristretto, elevata dinamica, elevati requisiti di durata utile e un piccolo raggio di curvatura. Questi sono i requisiti di questa macchina di foratura automatica per la nostra catena portacavi e il cavo chainflex®.
Altri esempi applicativi
Con questa applicazione nella testa di rettifica di una rettificatrice per ingranaggi è stato possibile ottenere una corsa verticale di oltre un metro e un campo di rotazione di 270° in uno spazio di installazione limitato.
Altri esempi applicativi
In questa applicazione, un centro di lavoro orizzontale a due mandrini è stato dotato di sistemi di alimentazione energetica particolarmente silenziosi e con vibrazioni ridotte.
Altri esempi applicativi
Questo sistema di automazione della pressa necessita di un'alimentazione energetica estremamente salvaspazio ad alta velocità.
Altri esempi applicativi
Qui un problema di spazio è stato risolto con un semplice trucco: erano disponibili solo 20 cm di altezza di installazione, troppo bassa per una soluzione convenzionale con catena portacavi®.

Due catene portacavi® scorrono affiancate in una macchina utensile del produttore di macchine Yamazaki Mazak Corp. e consentono di fornire energia in uno spazio di installazione molto ridotto.
Altri esempi applicativi
A causa dello spazio di installazione limitato, in questo tornio CNC a bancale inclinato era necessaria una guida forzata dei tubi energetici. I tubi energetici assicurano qui una guida tridimensionale dei media.
Altri esempi applicativi
L'applicazione è la testa girevole di un centro di fresatura. Le catene portacavi guidano un gran numero di supporti verso una testa di fresatura in uno spazio di installazione molto piccolo.
Altri esempi applicativiNello sviluppo di macchine utensili, si pone particolare attenzione all'elevata disponibilità della soluzione. L'obiettivo è ridurre i tempi di fermo e quindi consentire al cliente il funzionamento più economico possibile. Gli impianti di alta qualità devono spesso essere in grado di far fronte a operazioni su tre turni sette giorni su sette senza problemi. Nei seguenti esempi di applicazione, il cliente si è concentrato su catene portacavi, guide lineari o cuscinetti a strisciamento che funzionano in modo affidabile sotto l'elevato e continuo stress del movimento.

In quasi nessun altro settore l'affidabilità è importante quanto nell'industria automobilistica. Poiché i tempi di fermo della produzione sono costosi, è importante che i produttori e i fornitori di veicoli possano contare su componenti affidabili. Un produttore di motori austriaco si affida quindi alla "plastica intelligente" di igus®. I sensori rilevano l'usura durante il funzionamento e lanciano l'allarme in tempo utile non appena è necessaria una riparazione o una sostituzione.

Condizioni ottimali anche dopo 9 anni - In queste macchine di precisione, sottoposte a condizioni ambientali aggressive, vengono utilizzati sistemi di alimentazione energetica preassemblati.
Altri esempi applicativi
24 ore su 24, 7 giorni su 7, un tubo energetico chiuso di tipo R4 è in funzione in una saldatrice a frizione e agitazione della Grenzebach Maschinenbau GmbH.
Altri esempi applicativi
La fresatrice DMF 200|8 di DMG Mori raggiunge velocità di fresatura fino a 20.000 giri/min. Le catene portacavi della serie E4Q riducono le vibrazioni nella macchina.
Altri esempi applicativi
Ogni mandrino di questo tornio automatico di Schütte deve essere alimentato con energia, segnali e refrigerante. E questo con oltre 4,5 milioni di cicli all'anno.
Altri esempi applicativi
Queste macchine utensili per la lavorazione di componenti di grandi dimensioni vengono spesso utilizzate per 20-30 anni con una disponibilità richiesta di almeno il 95%. Qui vengono utilizzate catene portacavi e cavi chainflex®.
Altri esempi applicativi
In questa macchina da taglio viene utilizzata una catena portacavi® di tipo E6. Questa deve garantire una durata di vita prevista della macchina da 7 a 10 anni, anche in caso di carichi di lavoro elevati in funzionamento continuo.
Altri esempi applicativi
In questa unità di posizionamento vengono utilizzati i sistemi Readychain® per guidare in modo sicuro l'azionamento, il sistema di misurazione e le linee dell'aria compressa, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Altri esempi applicativi
Fresatrice per tubi

Queste macchine per il microassemblaggio gestiscono diversi milioni di cicli di lavoro all'anno. La catena portacavi e il cavo chainflex® sono componenti di sistema affidabili che resistono a questo carico costante.
Altri esempi applicativiOggigiorno, le moderne macchine utensili possono richiedere diversi mesi dall'assemblaggio alla messa in servizio. Tuttavia, per garantire un funzionamento continuo in una fase precedente, i sistemi altamente complessi dovrebbero idealmente essere pronti per il funzionamento dopo solo poche settimane. Prodotti modulari sofisticati, consulenza di esperti e la riduzione della base di fornitori sono stati in grado di contribuire a questo obiettivo nelle seguenti applicazioni.

Il produttore di macchine utensili Hartford di Taiwan si affida a sistemi di catene portacavi completamente preassemblati nei suoi centri di lavorazione a portale. Ciò consente di risparmiare molte fasi di lavoro, riducendo il tempo di assemblaggio richiesto da diverse settimane a solo mezza giornata. Allo stesso tempo, i clienti possono sempre contare su readychains per ottenere una soluzione affidabile da un'unica fonte.

La

Una catena estremamente scorrevole consente a questa macchina CNC di lavorare con precisione. Un design semplice riduce al minimo i costi di installazione e manutenzione.
Altri esempi applicativi
Con l'alimentazione energetica readychain® preassemblata, l'azienda riceve tutto da un'unica fonte e direttamente dal produttore. Ciò consente di risparmiare tempo e costi di installazione.
Altri esempi applicativi
La catena portacavi E4/4 light offre dimensioni esterne compatte e ha una struttura particolarmente robusta. Il sistema readychain® ha fatto risparmiare al cliente tempo e costi di montaggio e ha reso l'installazione notevolmente più semplice.
Altri esempi applicativi
Il sistema di alimentazione di energia per questo centro di lavorazione è stato progettato per ridurre al minimo il numero di interfacce. Una soluzione completa preassemblata garantisce un assemblaggio che fa risparmiare tempo e denaro.
Altri esempi applicativi
La guida lineare e i cuscinetti a strisciamento in plastica utilizzati in questa levigatrice si distinguono per l'assenza di manutenzione e lubrificazione e garantiscono una durata della macchina particolarmente lunga.
Altri esempi applicativi
Grazie alla sostituzione dei cuscinetti metallici con cuscinetti a strisciamento in materiale plastico iglidur®, la ditta Maho Gildemeister è riuscita a risparmiare oltre il 50 percento sui costi delle sue macchine utensili.
Altri esempi applicativi
Con 32 x 5 metri, questo sistema di taglio a getto d'acqua XXL ha dimensioni impressionanti. L'alimentazione di energia supporta il movimento preciso delle due teste di taglio 3D.
Altri esempi applicativi
Parker EME punta sul sistema di guida drylin® nel suo attuatore lineare "LCB". Sono estremamente robusti, hanno ottime proprietà di usura e attrito e non necessitano di lubrificazione.
Altri esempi applicativi
La serie di piegatrici SPEEDMAX unisce prestazioni di ciclo estremamente elevate a corse minime. A causa del carico particolarmente elevato, il cliente oggi si affida ai robusti cuscinetti a strisciamento iglidur®.
Altri esempi applicativi
Oggi, cuscinetti in polimero leggeri, robusti e senza lubrificazione vengono installati in un'ampia varietà di punti nelle macchine utensili e nei centri di lavorazione. Funzionano sempre in modo affidabile nonostante i numerosi cicli di movimento delle macchine.
Altri esempi applicativi
Questa macchina per il taglio laser è caratterizzata da elevate velocità di traslazione e accelerazioni. Le catene portacavi lavorano in modo altrettanto dinamico e robusto.
Altri esempi applicativi
Macchina per la
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h