Cambia lingua :
Il tavolo a rulli della Haas Maschinenbau GmbH utilizza la tecnologia delle catene portacavi e dei cuscinetti di igus®
Haas Maschinenbau GmbH è un'azienda a conduzione familiare che produce sia singoli componenti sia intere macchine personalizzate in base alle esigenze del cliente. Per un recente progetto per un cliente, il produttore di macchine ha progettato un tavolo a rulli lungo 10 metri, regolabile in larghezza in modo asincrono e in cui sono state installate quattro piattaforme idrauliche di sollevamento e abbassamento a vuoto. Entrambe le metà del trasportatore a rulli sono azionate separatamente e consentono il trasferimento e la rimozione di tetti di roulotte fresati su misura su un centro di lavorazione CNC a monte. Una volta prelevato il componente, vengono eseguite ulteriori piegature e pieghe lungo l'intera lunghezza del componente.
Per l'alimentazione energetica, tuttavia, il problema era che l'intero sistema generava molto sporco, che influiva sui singoli componenti. La fresatrice produce trucioli di alluminio, trucioli di legno e polvere fine da materiali compositi, che vengono inevitabilmente introdotti nel sistema di trasporto. A causa della lunga lunghezza del trasportatore a rulli, non è stato possibile evitare torsioni e rotazioni durante il cambio di larghezza; un sistema di guida ad alta precisione con guide a cuscinetti a sfere a ricircolo avrebbe causato malfunzionamenti e blocchi. Tutti i problemi temuti potrebbero essere contrastati utilizzando catene portacavi e cuscinetti di igus®. L'applicazione funziona senza problemi, il che rende oggi particolarmente soddisfatto il cliente finale. Il cliente non ha esigenze di manutenzione per l'intera tecnologia di movimento. Inoltre, ciò è garantito con una riduzione significativa e simultanea dei costi complessivi. Il budget potrebbe quindi essere rispettato e un sistema di follow-up con prodotti igus® è già in prospettiva.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h