Tornitura interna, esterna e frontale, nonché rettifica interna, esterna e frontale: ecco cosa può fare la DVS UGrind della DVS Universal Grinding GmbH. L'azienda è specializzata nella lavorazione completa duro-fine e ha sviluppato una macchina che può essere utilizzata universalmente per applicazioni di tornitura, misurazione e rettifica su superfici esterne e interne in una sola operazione. L'obiettivo era quello di sviluppare una macchina semplice e facile da usare che potesse anche produrre piccole quantità di pezzi in modo economico e flessibile.
Con la UGrind 800, piccole e medie serie, come alberi cavi per azionamenti elettrici o dischi freno, possono essere prodotte con elevata precisione in una sola operazione di serraggio. La macchina può essere azionata tramite un sistema di controllo touchscreen senza conoscenze approfondite di programmazione. La produzione, inclusa la misurazione e la finitura, viene quindi eseguita con il semplice tocco di un pulsante, eliminando la necessità di un intervento attivo dell'operatore.
Il cuore della UGrind è la testa multifunzionale appositamente sviluppata, che può essere equipaggiata con un massimo di cinque utensili a seconda dell'applicazione. La testa ha un raggio d'azione di 270 gradi (±2"). Con gli utensili appropriati, UGrind può eseguire rettifica interna, esterna, frontale e conica, nonché varie operazioni di tornitura dura. Una sonda di misura controlla le dimensioni sovradimensionate e finite, eliminando la necessità di rilavorazioni dispendiose in termini di tempo e denaro. La testa multifunzionale può essere configurata individualmente per ogni utente e può essere rapidamente adattata. Inoltre, l'utente finale non deve acquistare diverse macchine, che occupano spazio prezioso in fabbrica. A proposito di spazio: il sistema occupa solo sette metri quadrati. Di conseguenza, tutti i componenti dovevano essere adattati in modo ottimale allo spazio di installazione: ad esempio, l'alimentazione energetica, che garantisce un'alimentazione affidabile di cavi, tubi flessibili e idraulica alla testa multifunzionale. Allo stesso tempo, doveva essere rapida da installare.