Cambia lingua :
Le macchine utensili di lid Maho Seebach GmbH, un'azienda del gruppo Gildemeister, sono un nome familiare tra gli esperti. Uno dei prerequisiti per l'eccellente qualità dei centri di fresatura e degli impianti di produzione della Turingia, realizzati secondo i più recenti standard tecnici, è non da ultimo la lavorazione di materiali di alta qualità, fin nei minimi dettagli. Due anni fa, ad esempio, i cuscinetti metallici rivestiti in teflon standard nelle catene dei magazzini utensili sono stati sostituiti con cuscinetti in plastica della igus® SE & Co. KG di Colonia. Con pieno successo: il nuovo materiale utilizzato non è solo più resistente e privo di usura rispetto al vecchio, ma anche fino al 60 percento più conveniente.
"Quando costruiamo le nostre macchine, in genere non scendiamo a compromessi né corriamo rischi. Ma le tabelle di prova che ci sono state presentate erano così convincenti che abbiamo deciso di utilizzare il cuscinetto iglidur®. E non ci siamo mai pentiti di questa decisione. Al contrario: con il materiale migliore, risparmiamo anche circa il 60 percento sui costi."
Jens Ebert, sviluppatore DMG e ingegnere progettista presso lid Maho
Partnership ampliata
Grazie all'esperienza positiva con i cuscinetti a strisciamento nelle catene portautensili, lid Maho è ora passata ai cuscinetti in plastica di igus® anche in altre applicazioni, e non solo a Seebach. Che si tratti dell'impiego nelle porte scorrevoli delle custodie delle macchine utensili o di altre parti mobili: la fiducia nei cuscinetti in plastica igus® sta crescendo e vengono costantemente esplorate nuove possibilità applicative.
Attualmente, lid Maho e igus® stanno nuovamente lavorando a stretto contatto per la ricerca e le prove con nuovi materiali per cuscinetti a strisciamento. I responsabili sperano che i risultati portino a scoperte rivoluzionarie che potrebbero essere di grande interesse anche per settori industriali completamente diversi. Tuttavia, l'obiettivo e lo scopo di questo progetto congiunto sono stati finora tenuti strettamente riservati.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h