Cambia lingua :

I processi di saldatura sono classificati (secondo DIN 8505) in base a vari aspetti. Si distingue tra saldatura dolce e saldatura forte: la saldatura dolce prevede la saldatura con saldature la cui temperatura di liquidus è inferiore a 450 °C. La saldatura forte, d'altra parte, prevede la saldatura con saldature la cui temperatura di liquidus è compresa tra 450 e 900 °C. La brasatura, d'altra parte, prevede la saldatura con saldature la cui temperatura di liquidus è compresa tra 450 e 900 °C. I giunti brasati sono solitamente più stabili meccanicamente rispetto ai giunti saldati dolci.

Ciò aumenta la qualità e la sicurezza, anche con lavori manuali
Sia le connessioni crimpate che quelle saldate sono adatte per realizzare connessioni elettriche. Queste ultime sono solitamente preferite quando la conduttività elettrica deve essere costantemente garantita per un lungo periodo di tempo o quando il punto di connessione deve essere sigillato in modo permanente.
Ma attenzione: la saldatura deve essere abile. Ciò che spesso sembra semplice a prima vista è, a un esame più attento, un processo complicato che deve essere padroneggiato. Il white paper presenta gli errori più gravi nella produzione di giunti saldati. Utilizzando l'esempio dell'imbracatura di cavi e sistemi di portacavi, spiega perché i giunti saldati supportati dalla tecnologia sono preferibili a quelli realizzati a mano in un ambiente industriale.
Il documento discute anche i vantaggi economici derivanti dalla riproducibilità dei risultati di saldatura. Conclude con i rischi che la saldatura manuale comporta per le persone e i materiali e come questi possono essere ridotti al minimo.

Stazione di saldatura professionale presso igus readychain
Gli ingegneri meccanici e gli integratori di sistema che non possono affidarsi esclusivamente alle connessioni a crimpare devono prestare maggiore attenzione alla qualità delle connessioni saldate. Questo è l'unico modo per garantire che la conduttività elettrica dei componenti rimanga costante per un lungo periodo di tempo e che il punto di connessione sia protetto in modo permanente, ad esempio dall'influenza di gas o liquidi.
Ci sono anche altri vantaggi della saldatura supportata da macchina:
Esempi di applicazione pratica di readychain®
N. 1 al mondo per cavi di azionamento compatibili con catene
La gamma igus® readycable® si estende da un'ampia selezione di cavi conformi a vari standard di produttori, come Siemens, SEW o Beckhoff, a cavi per la tecnologia video/vision e cavi Ethernet prefabbricati fino a CAT7. Con ogni singolo cavo è possibile ottenere i seguenti vantaggi in termini di costi:

UL verificato: igus® riceve il massimo riconoscimento da un ente di collaudo rispettato a livello mondiale
Offriamo una garanzia di 4 anni sui nostri cavi con la coscienza pulita, perché con oltre 30 anni di esperienza nel nostro laboratorio di collaudo di 3.800 m² e 700 test paralleli, possiamo fare previsioni affidabili sulla durata di vita dei nostri cavi e dei sistemi terminali preassemblati pronti per il collegamento.
Ora siamo la prima azienda tedesca ad aver convalidato questa promessa per i nostri cavi. In un complesso processo di certificazione, l'istituto statunitense "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza dell'affermazione "garanzia di 4 anni sui cavi chainflex® igus® e calcolatore della durata di vita basato su 2 miliardi di cicli di prova all'anno". Questo ci rende, come azienda con sede a Colonia, i primi in Europa ad avere la veridicità di un'affermazione pubblicitaria confermata da un ente di collaudo. In futuro, nessun cavo chainflex® lascerà la fabbrica in nessuna parte del mondo che non sia etichettato con l'etichetta di marketing UL con il suo numero univoco B129699, che si riferisce a igus®.
Queste dichiarazioni sulla qualità igus® creano affidabilità e sicurezza di pianificazione per l'intero processo di investimento; ancora di più ora che sono state confermate da un ente esterno! Puoi leggere tutto su UL verified e sul processo di certificazione associato qui gratuitamente:

Ti mostreremo soluzioni che possono farti risparmiare fino all'88% di tempo di assemblaggio, ridurre il peso fino al 48% o tagliare a zero i costi di stoccaggio.
Determina il tuo potenziale di risparmio individuale e la soluzione ottimale quando si tratta di tecnologia e risparmio sui costi.

Connettori industriali
Connettori di potenza, connettori di segnale e diverse migliaia di componenti di collegamento: ecco come igus® garantisce un'elevata disponibilità di materiali con tempi di consegna brevi.

Cavi al metro
Cavi al metro per applicazioni in movimento nella catena portacavi: chainflex® soddisfa tutti i requisiti di sicurezza in materia di compatibilità elettromagnetica, nonché standard e linee guida quali UL, CSA, EAC e molti altri.

Cavi
di azionamento pronti per il collegamento Con circa 4.600 cavi motore, servo, di segnalazione ed encoder preassemblati, igus® è il numero 1 al mondo per i cavi preassemblati per l'impiego in catene portacavi.

Sistemi
portacavi pronti per l'installazione Sistemi portacavi pronti all'uso da un unico fornitore: risparmiate fino all'80% sui costi di processo con le nostre offerte igus® readychain®.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h