Soluzione
Per semplificare le attività e ridurre i tempi di assemblaggio, al cliente è stata proposta una regolazione del formato già pronta per l'installazione.
Oltre a offrire la massima flessibilità a Tamper Evident con l'unità di regolazione per la personalizzazione dell'etichetta, le
guide lineari drylin® sono anche resistenti a polvere e sporco, il ché consente di utilizzare la macchina anche in ambienti difficili. Inoltre, le guide lineari funzionano senza lubrificazioni supplementari, dal momento che gli elementi scorrevoli contengono lubrificanti incorporati. Il sistema permette di risparmiare tempo in termini di manutenzione, ma anche i costi per l'intervento e i lubrificanti.
La durata d'esercizio prolungata delle guide lineari drylin® consente a Bluhm Systeme Gmbh di fornire ai propri clienti un prodotto di alta qualità. La ripetibilità, la precisione e la velocità dei componenti drylin® riducono il tempo di sostituzione dei lotti di Tamper Evident. L'etichettatrice è in grado di applicare 500 etichette al minuto. In questo settore, ogni secondo risparmiato sulla regolazione può essere decisivo. Per questo Bluhm punta costantemente a un'automazione completa della sostituzione dell'etichetta e dell'impostazione del formato. L'obiettivo è risparmiare tempo e ridurre i margini di errore. Visto l'aumento della richiesta di macchinari, la collaborazione tra igus e Bluhm Systeme Gmbh è destinata a consolidarsi in futuro.