Tempo di montaggio ridotto fino all' 88%. It's our job.
Verificate subito il vostro potenziale di risparmio e individuate la soluzione ottimale per un montaggio rapido.
Ridurre i tempi di montaggio con i sistemi per catene portacavi
Le macchine devono funzionare in modo affidabile e senza problemi. In caso di fermo macchina imprevisto, è importante che la manutenzione venga effettuata rapidamente. Queste soluzioni vi facilitano il montaggio, riducendo i tempi fino all'88 % .
▼Cost down
Catene portacavi che si aprono rapidamente: E4Q riduce i tempi di montaggio del 40%
I traversini o i coperchi della E4Q/R4Q permettono di aprire e chiudere la catena portacavi o la catena chiusa e-tube completamente senza strumenti. Per il riempimento occorre molto meno tempo. Tempo di montaggio e installazione ridotto del 40% rispetto al sistema E4.1.
Invece di un sistema blindo sbarra autoglide 5 riduce i tempi di montaggio dell'88%
autoglide 5, il nuovo sistema per catene portacavi che scorre su una fune. La fune metallica inclusa nella consegna – o, in alternativa, una fune in plastica – viene distesa sul pavimento. Il tempo di montaggio è fino all'88% più rapido rispetto alle più comuni soluzioni con canale di guida – in altre parole, una corsa di 80 m-viene installata in una sola ora.
Strumenti per risparmiare ancora di più sui tempi di montaggio
Vi proponiamo diversi strumenti per semplificare l'apertura e la chiusura delle nostre catene portacavi. Il nostro utensile di apertura per le catene della serie E2/000 vi consente di aprire un metro di catena in due secondi (prima occorrevano 33 secondi).
Risparmiare ancora di più sul tempo di montaggio – con i sistemi preassemblati
Nessuna azienda deve più preoccuparsi del montaggio di catene portacavi e cavi per le proprie macchine. I nostri cavi precablati e i nostri sistemi per catene portacavi preassemblati si possono installare direttamente in loco, in modo facile e veloce.
▼Cost down
I readycable ottimizzano il processo di approvvigionamento e riducono i tempi di montaggio
I cavi readycable igus pronti per il collegamento ottimizzano il processo di approvvigionamento, snelliscono le operazioni di logistica interna e riducono i tempi di montaggio. Tutti i readycable sono interamente assemblati per essere idonei alle specifiche individuali dell'applicazione. Prepareremo i cavi al centimetro in base alle vostre indicazioni ed esigenze, permettendovi di velocizzare il collegamento alla macchina.
Utilizzare catene portacavi pronte per il collegamento per ridurre il tempo di montaggio dell'80%
L'interfaccia modulare Module Connect consente di collegare numerosi cavi a un singolo punto di plug-in sulla macchina e si può regolare in base alla struttura e al riempimento della catena portacavi. L'adattatore permette di collegare la catena portacavi e il Module Connect formando un sistema interconnesso. Ciò consente di collegare in modo ancora più semplice e veloce la catena portacavi nell'applicazione.
Sistemi di alimentazione preassemblati: readychain
I moduli readychain pronti per il collegamento riducono al minimo il lavoro di montaggio. Sono disponibili quattro tipi di sistema readychain diversi. Le varianti da Basic a Standard fino a Standard Plus e Premium (incluso telaio di trasporto e montaggio), possono ridurre il tempo di montaggio e le interruzioni della macchina.
Effettueremo anche il montaggio del vostro sistema per catene portacavi in loco. Ma, se avete bisogno di semplici istruzioni di montaggio oppure di un supporto per il montaggio, se preferite la supervisione di un tecnico igus o se avete bisogno di un intero team di montaggio, abbiamo una soluzione per voi.
Ridurre le vostre fasi di lavoro per ottenere una maggiore produttività
In genere, i produttori di macchine utensili preferiscono evitare situazioni in cui - su un sistema - occorre eseguire troppe diverse fasi di lavoro contemporaneamente. Tanto lavoro manuale svolto da diversi operatori non migliora necessariamente l'efficienza; al contrario, aumenta la probabilità che si verifichino errori. Utilizzando le readychain igus, tutte e quattro le catene portacavi igus si possono installare completamente in mezza giornata. Prima, due dipendenti impiegavano una settimana e mezza per il lavoro sull'asse X di un sistema AERO e un'altra settimana per la catena portacavi degli assi Y e Z. Scegliendo questa soluzione, Hartford ha potuto eliminare alcune fasi di lavoro, ridurre i costi di processo e, al contempo, migliorare notevolmente la produttività.
"Il più grande vantaggio di readychain – ma non l'unico – è, per noi, il risparmio di tempo durante l'installazione. Permette di accorciare i tempi di fermo nella produzione. “
Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH
"Dal 2012, per motivi economici utilizziamo solo sistemi preassemblati, che devono solo essere installati nel cantiere. "
SSI SCHÄFER
"Il grande vantaggio per noi è stato quando il sistema readychain igus® è arrivato - pronto per il collegamento - ed è stato installato velocemente; il problema era risolto. Altrimenti, sarebbero serviti sicuramente un altro giorno o due per il lavoro di cablaggio." “
SEMA Maschinenbau GmbH
Risparmiate subito sui tempi di installazione
Verificate ora il vostro potenziale di risparmio e individuate la soluzione ottimale per un montaggio rapido.
Tech up, Cost down con i sistemi per catene portacavi