Cambia lingua :

Trasporta i dati in modo
bus seriale utilizzato per collegare dispositivi esterni a un computer. Introdotto nel 1996, è stato utilizzato principalmente su computer domestici e personali. Tuttavia, ora viene utilizzato sempre di più anche in applicazioni industriali, come le telecamere di visione. Dalla sua introduzione, la moltitudine di tipi di interfaccia, che erano generalmente tutti dotati di connettori diversi, è stata sostituita. USB si è quindi sviluppato in uno standard che ha anche il vantaggio che i dispositivi possono essere collegati durante il funzionamento (hot plugging) e i dispositivi collegati vengono riconosciuti automaticamente. Quando USB 1.0 è stato introdotto nel 1996, la velocità dei dati era ancora piuttosto lenta a un massimo di 12 Mbit/s era ancora piuttosto lenta. Nel 2000, USB 2.0 è stato specificato con una velocità dei dati di 480 Mbps. Questa è ancora la versione più ampiamente utilizzata oggi. Lo standard USB 3.1 Gen 2 introdotto nel 2014 ha già una velocità di trasferimento massima di 10 Gbit/s, aumentata a 20 Gbit/s con lo standard USB 3.2 specificato nel 2017.
I dispositivi con una connessione USB sono utilizzati principalmente nell'industria nel campo dell'elaborazione industriale delle immagini. Naturalmente sono concepibili anche tastiere USB e altri dispositivi esterni per il funzionamento di macchine e impianti. Un altro campo di applicazione è il controllo delle telecamere dei telefoni cellulari durante
la produzione. I cavi USB sono solitamente disponibili come cavi flessibili per carichi bassi, come il cavo di collegamento di un telefono cellulare. Questi sono spesso forniti in lunghezze fisse in modo che l'utente debba solo selezionare la lunghezza appropriata.
Per le applicazioni nella catena portacavi, tuttavia, è necessario utilizzare cavi USB con una struttura del cavo di alta qualità che sia adattata al movimento nella catena portacavi. Questo è l'unico modo per garantire una trasmissione dati affidabile per gli anni a venire. I cavi USB chainflex® si sono affermati soprattutto nei sistemi per il controllo di qualità ottico.
Il programma di cavi chainflex® di igus® offre sia cavi USB 2.0 che USB 3.0 in vari design. Con CFBUS.065 e CFBUS.066, sono disponibili 2 cavi USB 2.0 con sezioni trasversali diverse per la coppia di dati per soddisfare lunghezze di trasmissione maggiori. CFBUS.PVC.068 e CFBUS.PUR.068 possono essere utilizzati per lo standard USB 3.0.
Come tutti i cavi chainflex®, i cavi USB sono soggetti agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un cavo USB 2.0 o USB 3.0. Pertanto, la garanzia chainflex® si applica anche qui per 36 mesi con una durata utile fino a 10 milioni di doppi colpi.
Il problema della lunghezza massima di trasmissione dei cavi USB è spesso sottovalutato. In genere si consiglia cautela, poiché la lunghezza massima del cavo può dipendere fortemente dal tipo di cavo. Un cavo per installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto a un cavo flessibile, progettato per il movimento permanente. Ciò significa che la lunghezza di trasmissione è inferiore a quella di un cavo per installazione fissa.
A seconda della famiglia di cavi, i cavi bus chainflex® sono progettati meccanicamente per distanze di viaggio fino a 400 metri e oltre, ma la velocità di trasmissione dati del sistema bus diminuisce con l'aumento della lunghezza del cavo. Con USB 2.0, la specifica consente una lunghezza massima del cavo di 5 m senza ripetitori. Con USB 3.0 è addirittura di soli 3 metri. Soprattutto con dispositivi USB che richiedono la piena velocità di trasferimento dati, come le telecamere HD, la lunghezza del cavo può diventare un problema. L'attenuazione del cavo in combinazione con la lunghezza del cavo riduce la velocità di trasmissione e può causare errori di trasmissione. Nel caso di cavi USB altamente flessibili per la catena energetica, tuttavia, la nostra esperienza dimostra che una lunghezza del cavo può essere più corta se necessario. A seconda della velocità di trasmissione richiesta, per un cavo USB 3.0 mobile potrebbe essere possibile solo fino a 2,50 m. Tuttavia, questa lunghezza può anche variare verso l'alto e verso il basso a seconda delle condizioni ambientali e dei requisiti dell'applicazione.

I cavi USB chainflex®

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h