Perché chainflex®?: la soluzione più economica, che funziona, è la migliore per il cliente.
Perché i nostri cavi riducono i costi & e migliorano la tecnologia
Cavi per catene portacavi equivalenti dal punto di vista elettrico con formazione 4x1.5mm²
Cavo di comando CF880, raggio di curvatura 12.5xd e rivestimento esterno in PVC: versione economica
Cavo di comando CF5, raggio di curvatura compatto 6.8xd con rivestimento esterno in PVC resistente agli oli: il maggiore vantaggio tecnico comporta un prezzo al metro leggermente più elevato
Cavo di comando CF98, cavo resistente agli oli/oli biologici, con rivestimento esterno in TPE e un raggio di curvatura di 4xd: prezzo più elevato per l'importante vantaggio tecnico
Sfruttate la nostra ampia varietà di cavi. Dalle soluzioni più economiche con rivestimento esterno in PVC ai cavi di fascia alta in TPE. Sempre secondo il nostro motto: Cost down, life up!
Perché, la giusta selezione di cavi riduce notevolmente i costi del ciclo di vita
Una lista corretta aiuta a prendere complesse decisioni di acquisto
Le unità funzionali per la trasmissione di energia alle macchine richiedono un gran numero di cavi elettrici, in genere cavi di comando sottili ed economici come questa nuova generazione di cavi della serie CF8xx. Principalmente disponibili al metro, molti cavi sono simili nella struttura e hanno specifiche elettriche identiche. Tuttavia è molto difficile che i cavi i più economici possano soddisfare tutti i requisiti di macchine e applicazioni complesse. Questo implica spesso fermi macchina imprevisti ed elevati costi di riparazione - con effetti negativi anche sul Life Cycle Costing (LCC) e sul Total Cost of Ownership (TCO).
Per evitare che ciò avvenga e per ridurre anche significativamente i costi, la check-list presentata in questo white paper gratuito può aiutare i responsabili incaricati degli acquisti. Questo elenco presenta i punti chiave da tenere a mente per la selezione dei cavi e spiega la rilevanza dei parametri essenziali.
Perché vi offriamo 36 mesi di garanzia sui nostri cavi
Sin dalla metà degli anni 80 i sono continuati a aumentare i requisiti tecnici per i sistemi per catene portacavi da parte di produttori di macchine e impianti. Le corse sono diventate più lunghe, i movimenti più veloci e i raggi di curvatura più stretti. I costruttori di macchine e i clienti finali dovevano confrontarsi sempre più spesso con danni ai conduttori e alle guaine, usure premature ed i problemi legati all'effetto cavatappi. igus ha voluto mettersi alla prova e - con l'Università di scienze applicate di Colonia - ha sviluppato cavi in grado di sopportare elevate sollecitazioni meccaniche.
Dopo test approfonditi nel laboratorio di prova igus, è risultato evidente che la cordatura a fasci, i passi ottimizzati, gli elementi centrali molto resistenti alla trazione ed i rivestimenti esterni estrusi a riempimento totale avevano caratteristiche che superavano le aspettative. Oggi la gamma di prodotti conta oltre 1.350 cavi per diverse aree di applicazione. Dal 2013 igus garantisce una durata d'esercizio di 36 mesi o fino a 10 milioni di cicli, in relazione a quale target viene raggiunto prima.
Perché i clienti igus usano i nostri cavi con successo
Spazio limitato? Abbiamo la soluzione!
Un sistema che deve funzionare continuamente con ottime prestazioni sotto massime sollecitazioni richiede gli standard più elevati - anche per i singoli componenti della macchina. Questo accade, ad esempio, con il sistema "Speedmounter" di IPTE GmbH. Utilizzando le catene portacavi igus e i cavi dati chainflex, il cliente ha potuto ridurre gli intervalli di manutenzione, con un notevole risparmio sui costi. Il cliente si è lasciato convincere dallo speciale design dei cavi chainflex, che hanno un rivestimento intermedio estruso a riempimento totale, e dalle loro ottime proprietà di trasmissione, anche dopo molti milioni di cicli.
Cavo per sistemi di misura per lunghe distanze di trasmissione
L'azienda WALDRICH COBURG GmbH si occupa della lavorazione completa di componenti di grandi dimensioni, quali motori diesel, generatori o propulsori navali. Questo implica l'utilizzo di più centri di lavoro e macchine con requisiti tecnologici crescenti. Per l'azienda abbiamo sviluppato una soluzione speciale completa con un cavo per sistemi di misura che trasmette in modo affidabile i segnali su una distanza molto lunga, garantendo un'alta disponibilità delle macchine.
Il team dell'Università di Bochum ha lavorato allo sviluppo di un veicolo a energia sola. Il veicolo è stato progettato per resistere alle condizioni più difficili. Tutti i componenti devono essere in grado di affrontare requisiti elevati, presentando al contempo un peso ridotto. La speciale struttura dei nostri cavi servomotore garantisce una capacità di carico di corrente elevata e resiste ai carichi meccanici dovuti ai movimenti e alle vibrazioni, evitando così interruzioni dell'alimentazione. Sono ideali anche in caso di sollecitazioni termiche.
UL verified: chainflex riceve il massimo riconoscimento da parte dell'organizzazione di test riconosciuta a livello mondiale
Rilasciamo tranquillamente una garanzia di 36 mesi sui nostri cavi chainflex, in quanto siamo in grado di fare previsioni affidabili sulla durata di vita dei nostri cavi grazie a oltre 30 anni di esperienza e 700 test in esecuzione contemporanea nel laboratorio aziendale di 3.800m².
igus è la prima azienda tedesca a far convalidare questa promessa per i cavi chainflex. In un complesso processo di certificazione, l'istituto americano "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza della promessa della dichiarazione "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". Questo fa dell'azienda di Colonia la prima in Europa a far accertare le proprie dichiarazioni pubblicitarie da un istituto di test. In futuro, ogni cavo chainflex® che lascerà la fabbrica - in qualsiasi parte del mondo - sarà identificato dall'etichetta di marketing UL con il numero unico (B129699) riferito a igus®.
1044 sugli oltre 1350 cavi presenti a catalogo e disponibili a magazzino hanno già la classica approvazione UL. Si tratta di un requisito importante per poter esportare negli USA. Così, sarà più facile esportare macchine e impianti in America. L'approvazione UL e l'apposizione del label marketing UL , insieme, agevoleranno significativamente le esportazioni.
Queste affermazioni permettono di pianificare gli investimenti con maggiore affidabilità e sicurezza; tanto più ora che sono state confermate da un ente esterno! Potete provare voi stessi utilizzando il tool online per il calcolo della durata di vita certificata dei cavi chainflex®: