Estrema scorrevolezza
Con il rullo folle xiros in nero
per parti in evidenza risolviamo il problema
dell'elevata coppia di spunto dei rulli sulle etichettatrici. Inoltre, i nostri rulli nei trasportatori a gravità (rulli di trasporto) assicurano la
resistenza al rotolamento più bassa possibile. Le soluzioni metalliche raggiungono i loro limite in termini di resistenza al rotolamento per via della lubrificazione. I nostri
cuscinetti a sfera in plastica non hanno bisogno di
nessuna lubrificazione aggiuntiva proprio per la loro
intrinseca proprietà di autolubrificazione. Non devono vincere la resistenza del lubrificante quindi possono
ruotare in modo fluido.
Questo è il vantaggio decisivo per i nostri clienti!
The Krones AG sta già utilizzando con successo, cuscinetti a sfera in plastica esenti da manutenzione nei suoi rulli folli, che vengono utilizzati come
rulli di rinvio per le pellicole. Non è importante solo il
funzionamento senza lubrificazione e senza manutenzione, è significativo anche il
risparmio di tempo in fase di assemblaggio. I nostri rulli folli arrivano pre-assemblati da un unico fornitore.