Cavi cablati flessibili della lunghezza desiderata con garanzia fino a 36 mesi
Affidabilità nella tecnologia per servoazionamenti
Il Laboratorio di prova chainflex® è il più grande laboratorio al mondo per il collaudo di cavi da posa mobile. Con 3.800 m² di aree di prova e oltre 800 test eseguiti contemporaneamente su 64 sistemi, realizziamo più di due miliardi di doppi cicli l'anno per offrirvi tecnologie della massima qualità.
Le nostre business unit chainflex e readychain sviluppano e producono cavi che vengono venduti al metro, dotati di connettori plug-in per il collegamento diretto agli azionamenti elettrici. Gli azionamenti elettrici creano movimento convertendo l'energia elettrica proveniente dalla rete o da una batteria in energia meccanica. I cavi chainflex costituiscono quindi il mezzo per il trasporto dell'energia elettrica e mettono in movimento macchine come macchine utensili, robot o macchine di movimentazione.
Cavi venduti al metro
Oltre 1.350 cavi disponibili a magazzino, pronti per la spedizione in sole 24 ore
Massima qualità per la tecnologia degli azionamenti
Per la cosiddetta "drive tech", proponiamo un'ampia scelta di cavi di elevata qualità. I raggi di curvatura molto ridotti in catena portacavi, associati a corse lunghe o a temperature estreme, costituiscono - per i cavi - una sfida impegnativa. Le numerose prove eseguite nel nostro laboratorio ci permettono di fornire cavi di elevatissima qualità, con una lunga durata d'esercizio per le applicazioni più gravose e le condizioni più estreme.
Soluzioni con cavo singolo per la tecnologia di azionamento
La tecnologia ibrida è un tema scottante da diversi anni. I progettisti di macchine ovviamente vorrebbero avere un solo cavo che trasporta sia l'energia al motore che i dati di feedback relativi al movimento come il senso di rotazione, la velocità e l'accelerazione all'inverter. Oltre a risparmiare spazio di installazione sul cavo e sul connettore, il cliente elimina anche i costi di lavorazione e materiali aggiuntivi per un secondo cavo. Con le serie di cavi CF220.UL.H (guaina in PVC) and CF280.UL.H (guaina in PUR) abbiamo tenuto in considerazione tutti questi vantaggi. In questo caso, la combinazione filo/sezione trasversale viene costantemente ampliata per essere totalmente compatibile con gli azionamenti di vari produttori, come Beckhoff, SEW e Siemens. Utilizziamo la cifra dopo la lettera "H" nel codice articolo per indicare questa adesione ai requisiti del produttore. Il vantaggio per i nostri clienti è che, se il codice articolo è identico da "H" in poi, possono scegliere liberamente tra le guaine in PVC e PUR senza esporsi a rischi elettrici. Ciò può portare a grandi risparmi.
Parliamo dei cavi cablati per azionamenti nel nostro blog. In particolare, ci sono molti articoli relativi ai cavi ibridi: scopri gli ultimi sviluppi tecnici direttamente dal produttore!
"Abbiamo bisogno di conoscere la durata prevista dei cavi chainflex per poter pianificare in modo affidabile i cicli di sostituzione. I fermi impianto non pianificati non devono verificarsi in nessuna circostanza. Pertanto, vorremmo essere in grado di comunicare ai nostri clienti la durata di tutti i componenti installati nei nostri sistemi di stoccaggio e recupero (SRU)".
Friedbert Dannenhauer, Vice direttore progettazione di Viastore, sull'importanza del calcolo della durata di esercizio online di igus
"chainflex ... di casa ovunque" - Ovviamente, questo vale anche per la drive technology Tutti i nostri cavi dispongono di numerose omologazioni che ne consentono l'uso in tutto il mondo. Abbiamo raccolto tante informazioni in merito agli standard in una brochure che saremo lieti di inviarti.
Cavi per sistemi di misura in grandi centri di lavorazione
Esperienze positive con cavi per tecnologia di azionamento
I cavi per sistemi di misura CF113.D con guaina in PUR e connettori a innesto sono impiegati nei centri di lavorazione della società WALDRICH COBURG GmbH. Dispongono di struttura e schermatura migliorati per ottenere una durata d'esercizio maggiore in catena portacavi. I cavi CF113.D sono privi di alogeni, non propaganti la fiamma e dispongono di certificazioni UL e NFPA79.2012. WALDRICH COBURG GmbH
Cavo ibrido utilizzato in un'applicazione complessa
I cavi ibridi della gamma di prodotti chainflex® sono impiegati nei nuovi sistemi di foratura flessibili IMAGIC Flex. I cavi ibridi chainflex® di igus® garantiscono lunga durata d'esercizio ed elevata affidabilità in applicazioni altamente dinamiche. IMA Klessmann GmbH
Hartford, produttore di macchine utensili di Taiwan, ha dotato i propri centri di lavoro robotici della serie AERO di sistemi di catene portacavi preassemblate igus®, che comprendono catene portacavi e cavi chainflex® resistenti all'olio. Hartford