Industria alimentare, agricoltura, giardinaggio: in quei settori, chi lavora con le idropulitrici ad alta pressione sa bene quanto sono pesanti le attrezzature e quanto è vicino il mal di schiena. Aufratech viene in loro aiuto. L'azienda francese ha sviluppato EXO N, un esoscheletro destinato agli operatori che utilizzano dispositivi per la pulizia ad alta pressione. L'idea era di realizzare una soluzione affidabile, robusta ed efficiente che tutelasse la salute degli utenti.
Il cuore della struttura dell'esoscheletro è un sistema di controllo che permette agli utenti di guidare ed orientare le lance mantenendo la schiena dritta. Gli ingegneri sono riusciti a realizzare una struttura leggera. Hanno raggruppato il maggior numero possibile di funzioni attorno a un
albero in alluminio drylin igus con
cuscinetti a strisciamento lineari drylin R e
cuscinetti a strisciamento in polimero iglidur J3, resistenti alla corrosione – per accompagnare i movimenti traslatori e rotatori.
Un altro vantaggio è che la struttura cava dell'albero AWMR-25 permette di incorporare il tubo del sistema di controllo idraulico e la lancia spruzzatrice in acciaio, in modo che il corpo della valvola possa essere spostato nella parte posteriore della lancia, rendendo così il sistema più equilibrato rispetto al centro di gravità dell'utente. Infine, i tecnopolimeri con cui sono realizzati i cuscinetti e le boccole smorzano le vibrazioni e garantiscono un maggiore comfort agli utenti.
Maggiori informazioni sui cuscinetti a strisciamento iglidur Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare drylin
Tutti i vincitori del manus 2023