Soluzione
Dopo un'attenta valutazione, il cliente ha deciso
di impiegare i cuscinetti realizzati con il materiale iglidur P210, ideale per movimenti oscillatori su vari materiali dei perni. Soprattutto per carichi fino a 20MPa, è estremamente resistente all'usura ed è anche adatto per carichi di spigolo. Eliminando i lubrificanti esterni, il cuscinetto in polimero soddisfa le elevate esigenze di igiene nella tecnologia medica. Nell'applicazione dell'ergometro, iglidur P210 ha la massima durata, come dimostra anche il calcolo della durata utile che igus propone con un tool online.
Poiché i cuscinetti standard da catalogo avevano un gioco ampio, per l'inizio della produzione era necessaria un'altra soluzione.
E' stato pertanto proposto al cliente di utilizzare il
servizio FastLine. Grazie all'investimento nella nostra linea di produzione per parti personalizzate con tecnologia CNC, siamo stati in grado di produrre cuscinetti a strisciamento per ergoline nella forma richiesta, in brevissimo tempo. Ci sono voluti solo quattro giorni dall'ordine alla consegna. E, per il cliente, il prezzo era anche molto più basso del previsto.
I cuscinetti si sono rivelati molto validi sia dal punto di vista economico che tecnico. I cuscinetti in polimero sono leggeri, resistenti alla corrosione e insensibili a polvere e sporco.
La ergoline GmbH fa affidamento sulle nostre motion plastics da oltre 13 anni e ha già installato migliaia di cuscinetti in plastica nelle sue apparecchiature. Anche in altri modelli di ergometro, il produttore sceglie i prodotti igus, non solo cuscinetti semplici. Ad esempio, le guide lineari
drylin W per la regolazione del sedile nell'ergometro da seduta, ergoselect 600.