L'azienda statunitense J&M Manufacturing sta sviluppando un coltro con tiranti paralleli per erogare il fertilizzante azotato liquido ai campi. Nei campi, l'operatore utilizza la macchina per spargere il fertilizzante azotato liquido nelle colture di mais, patate e grano. In genere, viene utilizzato un coltro con un unico punto di rotazione. Questo tipo di macchinario è diventato lo standard del settore.
Il problema è che, spesso, trovandosi dietro il coltro, il versoio si solleva dal terreno più rapidamente del vomere. Ciò può causare la vaporizzazione di parte dell'azoto che risulta perso ai fini della fertilizzazione. Per risolvere questo problema, gli ingegneri di J&M Manufacturing hanno sviluppato un sistema a molla. La struttura mantiene il versoio e il vomere allo stesso livello durante il lavoro, in modo che una maggiore quantità di azoto rimanga nel terreno.
I progettisti hanno utilizzato cuscinetti a strisciamento in polimero igus® in tutti i punti articolati del coltro. La versione da 30 piedi del sistema dispone di undici coltri, mentre quella da 60 piedi ne conta 37. I
cuscinetti in polimero iglidur G sono resistenti alla corrosione da contatto con il fertilizzante azotato liquido e resistono efficacemente ai movimenti oscillatori. Inoltre, funzionano a secco senza richiedere nemmeno una goccia di olio lubrificante. In questo modo si risparmia sui lubrificanti e si evitano i guasti alla macchina.
Maggiori informazioni sui cuscinetti a strisciamento in iglidur
Tutti i vincitori del manus 2023