La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Nuevos soportes libres de lubricación con rodamientos igus® para perfiles cuadrados28/02/2017
Igus® ha desarrollado el elemento perfecto para estas aplicaciones, el especialista en plásticos de movimiento igus® ha desarrollado el rodamiento de polímero igubal® ESQM- 110, con el que pueden soportarse tubos cuadrados de 110 milímetros sin ninguna necesidad de lubricación. Tanto la carcasa de igumid® G robusto como la bola interior esférica hecha del material iglide® J4 resistente al desgaste consisten en una parte inferior y una parte superior para un fácil montaje y desmontaje. A pesar de su bajo peso total, esta solución es adecuada para soportar cargas muy elevadas. |