Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Bici da trasporto maneggevoli, biciclette elettriche con elevate prestazioni, mountain bike o bici down-hill con geometria evolutiva e peso ridotto che sono performanti e divertenti in salita come in discesa: ecco le ultime tendenze nel mondo della bici. Se state cercando di ridurre il peso delle vostre bici grazie a componenti più leggeri, durevoli e che permettono di allungare gli intervalli di manutenzione, dovete scegliere le motion plastics. I cuscinetti a strisciamento iglidur sono realizzati in polimeri ad alte prestazioni, sono particolarmente leggeri, molto resistenti all'usura e hanno coefficienti di attrito molto bassi. Sono a prova di urti e colpi e sono, in genere, più resistenti dei cuscinetti metallici - specialmente se vengono impegati in presenza di condizioni ambientali estreme. Sporco, caldo, freddo, detersivi e umidità non sono più minacce. E - non dovendo aggiungere lubrificanti esterni - si riducono anche le operazioni di manutenzione.
Tech up, cost down - cuscinetti iglidur E per il telaio o i pedali, un materiale con ottime caratteristiche ammortizzanti e 20% di usura in meno rispetto a iglidur J.
Troverete ulteriori informazioni su queste innovazioni e sulle altre novità in questa panoramica e sul nostro stand di 400m2. Potete esplorare lo stand in autonomia o accompagnati da un nostro esperto di settore. Organizzate subito la vostra visita guidata con un tecnico igus che saprà darvi consigli personalizzati:
Funzionamento fluido grazie ai bassi coefficienti d'attrito
Componenti robusti, esenti da manutenzione e resistenti allo sporco
Precisi ed intercambiabili
Resistenti a ripetuti urti e vibrazioni
Estremamente resistenti all'usura con bassi coefficienti d'attrito
Nessun effetto stick-slip
Elevata resistenza agli urti, ottima stabilità geometrica
Per un ammortizzatore sensibile
Stabilità dimensionale
Resistenti alle temperature fino a +200 °C
Resistenti alla corrosione, nessun grippaggio
Elevata resistenza all'usura
Resistenti allo sporco
Elevata resistenza all'usura e basso coefficiente d'attrito
Esenti da lubrificazione e da manutenzione
Assorbono le vibrazioni
Compensazione angolare e dei giochi
Leggeri, esenti da lubrificazione e resistenti allo sporco
Le soluzioni speciali fanno parte della gamma igus tanto quanto i prodotti standard. In base alle vostre esigenze, i nostri esperti sapranno scegliere il processo di produzione più adeguato e consigliarvi il materiale più indicato. Il materiale viene selezionato da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni, tutti resistenti all'usura ed esenti da manutenzione.
Scoprite di persona la qualità dei nostri cuscinetti. La scatola di campioni iglidur contiene:
Che sia per i pedali, i reggisella, nei freni, negli ammortizzatori e nelle forcelle, nei deragliatori o in altre parti strutturali delle loro bici, moltissimi costruttori hanno già scelto i componenti igus. Di seguito potete trovare diverse applicazioni dei cuscinetti in polimero nelle mountain bike.
L'azienda chike era alla ricerca di componenti adeguati per la produzione di un innovativo telaio a molla basculante che rendesse la sua nuova cargo-bike elettrica agile come una normale bicicletta. igus ha dato la soluzione: le teste a snodo sono impiegate sui tiranti dello sterzo e i cuscinetti vengono usati sui braccetti delle sospensioni e sul bloccaggio della sospensione. Essendo autolubrificanti, rispetto alle soluzioni in metallo, le motion plastics non richiedono manutenzione, anche in funzionamento continuo. Inoltre, sono leggere ed economiche.
Crankbrothers, produttore di componenti di alta gamma per mountain bike era alla ricerca di una soluzione per i cuscinetti di rotazione dei suoi pedali. Serviva un cuscinetto resistente allo sporco, leggero, robusto e durevole. Con i cuscinetti in materiale iglidur JB, l'azienda ha raggiunto una durata d'esercizio 8 volte più lunga rispetto alla soluzione precedente ottenendo anche una riduzione del peso. I cuscinetti igus sono resistenti allo sporco, sono facili da pulire senza compromettere le loro performance.
Nel più grande laboratorio di test su materie plastiche, i cuscinetti iglidur vengono messi a dura prova. I test analizzano le forze di trazione/spinta, il coefficiente di attrito, l'usura, l'abrasione, la forza motrice con diverse velocità e vari carichi. I risultati confluiscono nei nostri strumenti per il calcolo della durata d'esercizio che permettono di ottenere una stima affidabile riguardo la vita utile del componente.
Su richiesta, igus può eseguire test individuali in base all'applicazione del cliente, per un'analisi secondo parametri e condizioni specifiche.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h