Cambia lingua :

Tenila in mano in anticipo e scoprila di persona: ordina la scatola di campioni con i nostri migliori prodotti per biciclette. Contiene cuscinetti lisci realizzati in vari materiali iglidur®, un ingranaggio, un'estremità a snodo igubal® e una guida lineare drylin® N.

Sporcizia e umidità hanno un effetto negativo sui cuscinetti metallici. Nel caso di cuscinetti lisci rivestiti in PTFE, lo strato di scorrimento si consuma rapidamente dopo l'ingresso di sporcizia. I cuscinetti volventi in metallo si usurano rapidamente se non vengono sottoposti a regolare manutenzione. Inoltre, la pulizia della bici può essere un problema per loro se il getto d'acqua colpisce il punto del cuscinetto con troppa pressione e ne elimina il grasso. Il risultato è la corrosione.* Per i cuscinetti lisci iglidur, sporcizia e umidità non rappresentano una sfida grazie all'assenza di lubrificanti. Qui non sono necessarie lubrificazione esterna e manutenzione.
* Questo problema può verificarsi anche con cuscinetti che sono spesso definiti "cuscinetti industriali" nel settore delle biciclette. Ciò che si intende sono cuscinetti volventi metallici non regolabili che sono standardizzati e sigillati.


Gli anelli di guida in materiale iglidur® J sono particolarmente adatti per movimenti lineari e sono ideali per l'uso in reggisella telescopici e Vario. Rispetto alle alternative metalliche rivestite in PTFE, non sono solo più leggere e al 100% prive di corrosione, ma anche insensibili ai carichi
di bordo. Nei cuscinetti compositi in metallo, questi portano a una rapida abrasione dello strato di scorrimento, causando un rapido aumento del coefficiente di attrito e dell'usura. Nei cuscinetti iglidur, i lubrificanti solidi e i materiali di rinforzo sono distribuiti sull'intera sezione trasversale; il coefficiente di attrito e i tassi di usura rimangono costanti per l'intero ciclo di vita.

iglidur J per reggisella

Le boccole iglidur per telaio posteriore si sono dimostrate valide in vari punti di appoggio sul telaio posteriore come alternativa ai cuscinetti volventi metallici. Non solo sono molto più leggere, ma richiedono anche meno spazio di installazione. Inoltre, il loro funzionamento a secco è anche un enorme vantaggio, perché se il telaio è coperto di polvere o fango dopo la corsa, può essere lavato senza esitazione. Anche la pulizia con un'idropulitrice ad alta pressione non danneggia i cuscinetti. Puoi risparmiarti la preoccupazione della corrosione causata dalla penetrazione dell'acqua e dalla regolare rilubrificazione. Le seguenti sono particolarmente adatte per l'uso sul triangolo posteriore Boccole realizzate in materiale iglidur® J3in alternativa anche il nostro cuscinetto iglidur® M210 a parete spessa.

Carro posteriore Cuscinetto a strisciamento iglidur J3

Cuscinetto a strisciamento a parete spessa iglidur M210

Peso inferiore e maggiore rigidità nel telaio posteriore
Il produttore californiano di mountain bike ibis utilizza cuscinetti a strisciamento di igus nelle sue mountain bike full suspension dal 2013. Come in tutti i bracci articolati, ibis aveva originariamente montato cuscinetti a sfere a gola profonda sigillati sul bilanciere inferiore del telaio posteriore, il che ha portato il telaio posteriore a traballare dopo un po'. Il passaggio ai cuscinetti a strisciamento iglidur ha portato diversi vantaggi: una riduzione del peso di 80 g rispetto ai modelli precedenti, maggiore rigidità, nessuna manutenzione grazie al funzionamento a secco e, l'aspetto più importante per ibis, una durata notevolmente migliorata.

della batteria Rispetto ad altre applicazioni, un coperchio della batteria non richiede cuscinetti ad alta precisione o per impieghi gravosi. Tuttavia, anche il contatto con umidità e sporcizia e gli urti della guida quotidiana comportano delle sfide. Poiché sono insensibili alla corrosione e alla sporcizia, anche i nostri cuscinetti semplici in plastica eccellono in questo caso. Disponiamo di una gamma di cuscinetti a basso costo che soddisfano i requisiti di qualità per questa applicazione, come Cuscinetto a collare in iglidur® GLWProblemi di ruggine, cigolii o tintinnii vengono risparmiati per tutta la lunga durata dei cuscinetti.

della batteria Cuscinetto a strisciamento iglidur GLW

del freno L'importanza di un freno completamente funzionante è probabilmente indiscutibile. Ma anche il comfort e la leggerezza sono criteri importanti. Tutti e tre possono essere migliorati dai cuscinetti iglidur. Sia come prodotto da catalogo che come pezzo speciale individuale - iglidur P è ideale per l'uso nella leva del freno: il tuttofare per esterni è insensibile all'umidità, allo sporco, agli urti e agli impatti ed è anche conveniente. Come per tutti i cuscinetti iglidur, qui non è richiesta alcuna lubrificazione per proteggere il cuscinetto dalla corrosione e dall'usura. Anche i fastidiosi cigolii e scricchiolii, che si verificano con i cuscinetti metallici nella leva del freno, soprattutto in condizioni di bagnato, possono essere evitati con le nostre boccole.

iglidur P cuscinetto

freno Pistone encoder prodotto singolarmente nella Trickstuff Piccola
Con soli 158 grammi, la Piccola di Trickstuff è il freno a disco idraulico più leggero al mondo. L'azienda stabilisce standard elevati per i componenti. Per ottenere un dosaggio perfetto, un pistone encoder corto funziona nel nucleo del meccanismo della leva, che è prodotto come parte speciale in materiale iglidur J tornito con precisione tramite CNC. Il materiale è caratterizzato da una buona stabilità alla pressione, usura molto bassa e peso molto basso. Ha anche un coefficiente di attrito molto basso nell'alloggiamento, che a sua volta è importante per un'erogazione senza slittamenti e aderenze.

Che si tratti di una corsa lunga o corta della molla, rigida o piacevolmente morbida, l'impostazione della forcella ammortizzata dipende dallo stile di guida personale, dalle condizioni della pista e anche da un po' di gusto. In ogni caso, una forcella dovrebbe avere una buona risposta con una bassa coppia di spunto. Per ridurre al minimo l'effetto slip-stick, igus ha sviluppato il materiale iglidur E. È inoltre estremamente resistente all'usura, smorza le vibrazioni e si comporta particolarmente bene sugli alberi in alluminio nei movimenti lineari. I cuscinetti a strisciamento in iglidur® E sono ideali per guidare i tubi verticali nei tubi di immersione. In alternativa, è possibile anche guidare l'anello in materiale J3 per aree alimentari e di imballaggio. Rispetto ai cuscinetti compositi in metallo comunemente utilizzati, i cuscinetti iglidur sono più leggeri e durano più a lungo.

Cuscinetti a strisciamento iglidur E per

di guida iglidur J3

Meno peso con speciali cuscinetti lisci nella forcella ammortizzata
Questo progetto è stato per noi l'incentivo a sviluppare ulteriormente cuscinetti che siano perfettamente adatti alle forcelle ammortizzate. Per il loro modello XC "Magura Durin Race" gli sviluppatori cercavano un modo per ridurre il peso della forcella senza sacrificare le prestazioni. Per questo, la guida degli steli si prestava a boccole iglidur appositamente prodotte con scanalature al posto dei cuscinetti metallici. Le prestazioni della forcella erano convincenti, i cuscinetti sono stati utilizzati nella bici olimpica su cui Sabine Spitz ha vinto l'oro a Pechino nel 2008.

Per anni, i cuscinetti igus hanno dato prova di sé negli occhielli degli ammortizzatori. Se si guida correttamente la bici e si fa funzionare correttamente l'ammortizzatore, non ci si deve preoccupare di iglidur® J3B non ci si deve preoccupare della rapida usura dei cuscinetti. Rispetto alle alternative in metallo rivestite in PTFE, le boccole iglidur resistono a pressioni molte volte maggiori e hanno una durata di vita significativamente più lunga. È meno probabile che lo sporco si attacchi agli occhielli durante la guida, anche la pulizia non li disturba perché non arrugginiscono. Un altro vantaggio è che la pressatura dentro e fuori dei cuscinetti iglidur è molto più semplice, qui non sono necessari kit speciali come con i cuscinetti in metallo composito.

iglidur J3B cuscinetto liscio

Nella ruota libera, tutto deve funzionare senza intoppi e senza problemi. E per i cuscinetti utilizzati, ciò significa le migliori proprietà di scorrimento possibili in movimento permanente e ad alte velocità. Anche in questo caso, igus offre una selezione di materiali realizzati appositamente per alte velocità. A seconda del tipo di costruzione, sono adatti i seguenti materiali, ad esempio iglidur J3, iglidur W300 e iglidur Z,che possono resistere anche a temperature elevate a lungo termine. Rispetto ai cuscinetti a sfere tipicamente utilizzati, sono più leggeri, richiedono meno spazio di installazione e rimangono puliti grazie al loro funzionamento a secco. Il problema della perdita di scorrevolezza della ruota libera a causa delle guarnizioni può essere evitato con i nostri cuscinetti in plastica.

a strisciamento a ruota libera iglidur J3 e W300
▸ Maggiori informazioni su iglidur J3 e iglidur W300 nel negozio

Cuscinetto a strisciamento iglidur Z

Un buon deragliatore posteriore correttamente regolato sposta la catena in modo fluido e preciso sul pignone successivo quando si cambia marcia su e giù. Uno dei problemi più comuni è la contaminazione dei numerosi cuscinetti e la perdita di lubrificazione durante la pulizia del deragliatore posteriore. I cuscinetti iglidur® della serie G riducono questo problema. Grazie al loro funzionamento a secco, lo sporco non aderisce. La pulizia della bici e del deragliatore posteriore non è un problema, nessun lubrificante deve essere lavato via, quindi non c'è rischio di corrosione e non serve la rilubrificazione. Con i nostri cuscinetti in plastica, è anche possibile risparmiare peso rispetto ai cuscinetti in metallo.

a strisciamento iglidur G per deragliatori

Nessuna manutenzione
dei cuscinetti nel deragliatore SRAM Nel rullo di guida del deragliatore posteriore SRAM, i cuscinetti lisci in plastica iglidur G funzionano in modo affidabile in tutti i punti di snodo. Il contatto con acqua, fango, sabbia e olio, la pulizia con un getto di vapore e le sollecitazioni causate dai salti, ad esempio, non influiscono sui cuscinetti; funzionano con precisione duratura e basso attrito. Inoltre, l'assenza di lubrificanti esterni elimina la necessità di una costosa manutenzione dei cuscinetti.

Il motore è il cuore della bici elettrica e un fattore che influenza in modo decisivo l'esperienza di guida. Esistono diversi tipi di motori per bici elettriche e i cuscinetti e gli ingranaggi igus hanno già dato prova di sé in varie applicazioni. L'assenza di manutenzione, le specifiche di smorzamento delle vibrazioni e una durata utile maggiore rispetto alle soluzioni generiche in plastica sono solo tre dei tanti vantaggi che si ottengono con il giusto componente dry-tech. Possiamo anche produrlo per voi come parte speciale personalizzata. Lasciate che vi consigliamo quale materiale è più adatto alla vostra applicazione del motore e quale processo di produzione è più vantaggioso per voi.

Ingranaggi iglidur

Nuovi ingranaggi stampati in 3D nel motore
di una e-bike Un cliente stava cercando un sostituto per gli ingranaggi molto usurati nel cambio epicicloidale della sua e-bike. Poiché il produttore di biciclette non era in grado di fornire ingranaggi aggiuntivi, il cliente ha trovato la soluzione nel reparto di stampa 3D di igus. I nuovi ingranaggi potevano essere tracciati sulla base dei vecchi componenti usurati e stampati utilizzando il processo di sinterizzazione laser. Il cliente è stato in grado di installare gli ingranaggi immediatamente dopo averli ricevuti e ha notato un miglioramento nelle prestazioni del cambio dopo solo poco tempo.

I cuscinetti a strisciamento iglidur sono utilizzati come alternativa insensibile e senza manutenzione ai cuscinetti a rulli metallici in numerosi pedali di alta qualità. Sono leggeri, richiedono meno spazio di installazione e hanno una durata di vita molto più lunga rispetto alle controparti metalliche. Le prese realizzate in materiale Endurance J3 antiurto sono particolarmente adatte in questo caso. Oltre ai nostri cuscinetti interamente in plastica, offriamo anche boccole speciali con una guarnizione in feltro che proteggono ulteriormente il punto di appoggio dall'ingresso di sporco.

Cuscinetto a strisciamento iglidur J3

Prestazioni ottimali con iglidur JB nei pedali Crankbrothers
Il produttore di componenti premium per mountain bike Crankbrothers aveva bisogno di una soluzione per i cuscinetti dei pedali. Resistenza allo sporco, riduzione del peso e lunga durata erano gli aspetti principali. Grazie ai cuscinetti lisci realizzati con il materiale iglidur JB, l'azienda è riuscita a ottenere una durata otto volte superiore rispetto alla soluzione precedente e a ridurre il peso. Lo sporco non si attacca ai cuscinetti esenti da lubrificazione, possono essere semplicemente puliti dall'esterno senza alcuna perdita di prestazioni.

I nostri cuscinetti in plastica leggera sono salvaspazio, resistenti alla corrosione e allo sporco. Pertanto non solo offrono un'alternativa tecnicamente superiore alle soluzioni metalliche sul mercato, ma riducono anche i costi a lungo termine essendo durevoli e senza manutenzione grazie al loro funzionamento a secco. I cuscinetti della serie di materiali iglidur® H, in particolare H4, H2 e CPR, sono classici collaudati, in quanto possono resistere senza problemi alle alte temperature in questa applicazione. Insieme ai nostri esperti troverete il cuscinetto giusto per il vostro freno.

della serie iglidur H
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h