La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Variable width and length linear axes with new DryLin ZLW modular system from igus01/09/2016
To simplify product selection of maintenance-free, self-lubricating linear guides, motion plastics specialist igus has developed a modular construction kit for belt-driven DryLin ZLW linear axes. With the new ‘ZLW toolkit,’ customers can customize their own solutions, including rail widths, system length, etc., even for small installation spaces. Cross beams, rails, and/or carriages are available in either aluminum or stainless steel to suit a wider range of application requirements.
|