La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Low cost, high reliability with new economy harnessed readycables from igus26/10/2016
To add to their catalog of harnessed readycables, igus now offers a wide price range of chainflex cables with matching connectors, professionally harnessed to 24 manufacturer standards. Now, select from up to seven price/performance levels of chainflex cable, all with guaranteed service life in dynamic applications for up to 36 months. According to Dale Rheaume, head of readycable services at igus Inc., “Our low-cost pre-harnessed chainflex cables offer a cost-effective solution for applications with moderate requirements in terms of duty cycles as well as speeds and accelerations. Users can now select the most cost-effective readycable to suit their application’s requirements.” |