La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
First 3D print material from igus for food technology05/08/2017
The 3D print material iglidur I150 developed by motion plastics specialist igus has now been approved for food contact according to EU regulation 10/2011. By the certification of this Tribo-Filament that has a versatile use, customers can now print their custom-made parts which are approved for direct contact with food or cosmetics in moving applications. The material is lubrication-free and maintenance-free and can be used even on 3D printers that do not have a heated printing plate. |