La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Suministro de energía multiaxial flexible en un pequeño espacio de instalación08/09/2017
El diseño cerrado requiere muy poco espacio y protege los cables. Por dentro cuenta con una cadena triflex®, que permite el desplazamiento suave de los cables y mangueras en todas las direcciones. El tambor electrónico conecta el carrete con el soporte del eje, que sirve como interfaz a los cables y mangueras instalados, esto evita el costoso deslizamiento convencional anillo que se utiliza generalmente para los tambores de cable. |