La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Mechanical engineers can reduce automation costs with igus belt drive axes27/10/2017
Mechanical engineers often need a basic, space-saving linear guide when designing technology that performs simple tasks, such as vending machines. Since such technology does not handle high loads, high speeds or high positioning accuracy, intricate linear guides are not necessary. However, most solutions on the market are very advanced, leaving manufacturers forced to either pay for features they do not need or develop their own linear guide. |