La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Elegante almacenamiento de vino con resortes igus® impresos en 3D y Tribo tape en accesorios de acero22/06/2018
Hechos de chapa de teca/roble, corcho y pizarra, cada uno de los diseños se integran con auto-lubricación y sin mantenimiento de componentes de rodamientos lisos de igus®. El nombre ‘Dolio’ deriva de la palabra latina ‘dolium’ (barril). La idea del proyecto para la serie fue creada por un tarea titulada ‘inusualmente abierta’. Después de varios prototipos, se desarrolló una pequeña serie de 20 muebles y fabricado en unos pocos meses. |