La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Showdown in the test lab: plastic ball bearings compete against metal bearings in the salt water test08/11/2018
The engineers of the igus test laboratory filled a container with saltwater from the sea and heated it to +80 degrees Celsius. Then two bearings were put inside for 120 hours: a classic 2-hole flange bearing made of metal and a xiros flange bearing made of xirodur B180, a high-performance plastic that has been optimised by igus for years in terms of wear and media resistance. Both bearings were not completely covered in the test, but exposed to air in order to trigger the corrosion effect. |