La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Infographic: how roller energy chains provide more reliability on long travels17/12/2019
From technical innovation and the standard up to a far-sighted solution: this characterises the evolution of igus roller energy chains. For more than 45 years, the motion plastics specialist has been developing energy supply systems that reliably guide cables for all media - such as Ethernet, servo, motor - as well as hoses. In the beginning, they were almost exclusively products for the mechanical engineering sector, the invention of the rol energy chain more than 20 years ago brought about the breakthrough into other branches of industry. The technical basis is the integration of rollers into the chain links to enormously reduce the coefficient of friction on long travels. The infographic explains how much energy can be saved and what speeds can be achieved with the roller energy chains. |