La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Space saving alternative to servo cables in machine tools: PUR spindle cable13/11/2013
Spindle drives are becoming larger and more efficient in the case of machining centers and machine tools. To guide higher streams of energy, larger conductor cross-sections are required. As a result, servo cables are becoming thicker with larger bend radii, and in some cases are going beyond the permissible space of the machine tool. A shielded single core cable, like the Chainflex® CF270-UL-D from igus® is an ideal solution. Designed like a spindle cable, the CF270-UL-D is much thinner, ideal for supplying maximum power while staying within the confines of the machine tool. |