La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Detectable spherical bearings for sensitive applications24/01/2014
Plastic bearing expert igus will be presenting their line of detectable self-aligning bearings for the food industry. The detectable bearings are an extension of the igubal self-aligning bearings line from igus, which includes a range of lubrication and maintenance-free rod-end bearings, clevis joints, flanged units, press fit and pedestal bearings. |